光隔离器浅谈

作者: Digi-Key 工程师 Jenny Kinsman

光隔离器可以很好地保护电路免受干扰浪涌或噪声的影响。该物料的两侧都是隔离的,因此你可以使用不同的电压而不会损坏电路。光隔离器利用光并通过LED(通常是IR)和光电二极管来传输信号。目前,有几种类型可供选择,例如SCR(交流电压)、TRIAC(交流电压)、达林顿(直流电压)和晶体管(直流电压)。我将用晶体管来演示一个简单的电路。

晶体管简单电路:

我使用1.5伏的电池作为4N35输入,因为这是在正向电压的最大范围内并且足以使触摸开关打开。必须使用300欧姆的电阻来抵消流入4N35的内部LED的电流。我为红色LED选择了9伏电池,是因为它具有闪烁功能,其实际的电压范围在3.5到14伏之间。由于这是一个闪烁的LED,因此具有内部电阻。如果需要具体的定时,你可以使用不同的电压来影响闪烁速率和电阻。

opto%20breadboard

零件:

  1. BKGS-830-ND——面包板

  2. 438-1049-ND——跳线包

  3. 450-1650-ND——触摸开关

  4. CF14JT300RCT-ND——300欧姆电阻

  5. 4N35-ND——光隔离器

  6. P646-ND——1.5伏电池AA

  7. 36-2461-ND——AA电池座

  8. 1497-1453-ND——红色LED

  9. P687-ND——9伏电池

  10. BH9VW-ND——9伏电池座

英文原文链接:Optoisolators