저희 연구실에서 쓰는 어댑터 링의 직경이 254mm인데 c-mount 어댑터가 맞는지는 확인이 안 되어있습니다.
Blackfly®의 카메라 모델 중 BFLY-PGE-20E4C-CS나 BFLY-PGE-23S6M-C를 구매하려고 하는데,
다른 c-mount 어댑터 구매 없이도 저희가 가지고 있는 어댑터 링만 이용해서 카메라 연결이 가능한지 질문드립니다.
만약 어댑터 구매가 필요하다면 어떤 것을 사야할지도 조언 부탁드립니다.
@sowon040606 디지키의 테크포럼에 오신것을 환영합니다!
BFLY-PGE-20E4C-CS(CS-마운트)와 BFLY-PGE-23S6M-C(C-마운트)는 카메라 모듈이며, 서로 다른 마운트 규격의 렌즈를 사용해야 합니다.
이 링크가 두 마운트의 차이점 확인에 도움이 될 것 같습니다.
아쉽게도 저희가 카메라/렌즈를 전문으로 다루지는 않아, 사진으로는 어떤 어댑터인지 확인이 어렵습니다. 다만, 내경이 25.4mm라면 C-마운트(또는 CS-마운트) 렌즈를 마운트 규격이 다른 카메라(또는 카메라 모듈)에 장착하기 위한 어댑터일 것으로 판단됩니다.
어댑터 측면에 마운트 사양을 기재하기도 하니 측면을 한 번 확인해 보시기 바랍니다.
감사합니다.