繼電器跳線可減少接線時間和面板雜亂

繼電器跳線可以將工業控制面板中的線數減少 2*(N-1) 根線,其中 N 是組中繼電器的數量。例如,圖 1 中顯示了三個繼電器。不需要運行 6 條離散電線(三條用於線圈迴路,三條用於共享公共觸點),只需要兩根電線:一條共享線圈迴路和一根共享觸點電源。

這種優化很重要,因為任務不僅僅是電線。它是電線加上套圈、電線標籤、線槽中的佈線、文件以及過程中體現的所有時間。這種方法不僅限於初始安裝,還可以清晰地進行故障排除並便於將來進行修改。

當丟失的東西越少時,東西就不太可能丟失在電線管道中。

$$ 重點總結

  • 使用跳線可以節省安裝人員的時間和精力。
  • 跳線可以減少電線總數,但也會引入單點故障。
  • 減少電線數量可以減少初始安裝次數、潛在缺陷以及多年後出現的錯誤。

圖 1:前景:三個 SPDT 繼電器共用一條導線連接觸點公共端。背景:每個繼電器獨立連接,每條導線連接一個繼電器。

圗中跳線(也稱為梳狀跳線)適用於多種繼電器控制系列。本文中的圖片和概念均使用 Phoenix Contact 產品進行演示:

Phoenix Contact 的 2903370 型 SPDT 繼電器。這是 DigiKey 出售的繼電器和插座組件,作為單獨出售。
紅色跳線用於觸點公共端連接
藍色跳線用於線圈公共端連接

技術提示:控制面板設計人員可以選擇具有固態輸出的 PLC 來驅動中間繼電器。這雖然增加了複雜性,但可以將機器數十年使用壽命中自然發生的繼電器磨損問題轉移到外部。這樣,他們無需更換 PLC,只需更換外部繼電器即可。繼電器跳線簡化了這種結構。跳線可用於連接 2 至 10 個繼電器。

跳線實際連接什麼

跳線允許一組繼電器為所有線圈建立一個公共的 A2 節點。它們還可以透過連接每個 SPDT 觸點組的公共端(端子 11)來實現觸點側的公共連接。例如,圖 2 所示的 A2(電源迴路)端子。圖中顯示了兩個跳線:一個備用跳線放在工作台上,另一個已安裝,從而連接了所有三個繼電器的 A2 端子。

圖 3 顯示了這三個繼電器的接線圖。虛線表示每個繼電器的邊界。跳線顯示在影像的中心:

  • 藍色:所有 A2 端子連接在一起

  • 紅色:所有端子 11(公共)觸點連接在一起

最後,剩下兩條公共導線。一根導線用於連接繼電器組內的所有 A2 端子,另一根導線用於連接所有端子 11。

圖 2:藍色(線圈)跳線連接三個繼電器的 A2 端子。

圖 3:三個 SPDT 繼電器的接線圖,藍色線圈和紅色接點公共跳線。

故障模式

如果沒有跳線,每個繼電器都是獨立的。單一接線錯誤只會使一個繼電器電路失效,而不會影響其他繼電器。

使用跳線後,繼電器作為一個整體運作。公共線圈迴路或公共電源線的故障將導致該組內的所有繼電器失效。

從故障角度來看,請仔細考慮每種故障類型將如何影響您的特定應用。一方面,獨立性是可取的,因為單一線路故障造成的損害有限。另一方面,跳線減少了線路總數和複雜性,從而降低了可能發生的錯誤數量。

結語

跳線可以減少電線總數,但會引入單點故障。

:books: 繼續探索更多工業控制系統資訊

如果您覺得本次討論對您有幫助,您可能還想了解以下內容:

:world_map: DigiKey 導航

:japanese_symbol_for_beginner: 相關基礎文章