# 什麼是冰塊控制繼電器？

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/71334>\
**Category:** 產品技術提示\
**Tags:** faqs, industrial-automation-and-controls, tech-tips\
**Created:** [August 17, 2026, 8:27am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/71334 "2026-08-17T08:27:38Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kevin\_6462](https://sea2.discourse-cdn.com/digikey/user_avatar/forum.digikey.com/kevin_6462/32/8856_2.png) [@Kevin\_6462](https://forum.digikey.com/u/Kevin_6462)\
**Post date:** [August 17, 2026, 8:27am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/71334/1 "2026-08-17T08:27:38Z")

</div>

「冰塊繼電器」（ice cube relay）是對工業控制和自動化應用中常見的一類控制繼電器的非正式稱呼。這類繼電器在控制櫃中排列整齊，宛如一個個小冰塊；其外殼通常由透明塑膠製成，這一外觀特徵進一步強化了「冰塊」這一形像比喻。此外，這個非正式名稱通常特別指那些採用插拔式安裝（即有底座）的繼電器。圖 1 展示了此類繼電器的典型範例。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/8/18bce1c2f1834866a59207bdbfde4d4b2cc3f6a0.jpeg)

**圖 1** ：展示了多種「冰塊繼電器」（ice cube relays），既有底座的，也有不附底座的。

> **技術提示** ：故障排除數小時後，各種方塊繼電器看起來往往大同小異。因疏忽而導致的最嚴重錯誤之一，莫過於安裝了線圈電壓不匹配的繼電器。這不僅可能導致繼電器瞬間損壞，更糟的是，還可能引發設備運作不可靠的問題。例如，如果安裝了錯誤的控制繼電器，問題可能難以被察覺，直到日後機器無法針對某項故障做出反應時才會暴露出來。為了提醒自己注意這潛在隱患，一個好方法是用黑色記號筆在繼電器上標示線圈電壓。

## 冰塊控制繼電器的用途是什麼？

冰塊控制繼電器是一種通用裝置。以下是一些應用：

### 簡單控制

繼電器邏輯可以執行各種簡單的邏輯運算。組合邏輯運算（例如與運算和或運算）很容易實現。更複雜的順序運算可以使用基於繼電器的儲存電路來實現。在這種電路中，每個繼電器閂鎖電路儲存一位資訊。過去，複雜的電路都是使用基於繼電器的電路建構的。如今，除了最簡單的繼電器邏輯之外，可編程邏輯控制器 (PLC) 和可編程繼電器已經取代了所有其他類型的繼電器邏輯。

### 乾接點

乾觸點充當一台設備與另一台設備之間的介面。「乾」一詞是電隔離的一種粗略說法。在該電路中，訊號通過繼電器觸點，該觸點與發出訊號的設備沒有任何電氣連接。

### 介入

這可以說是現代控制系統中冰塊繼電器最重要的用途。術語「插入」描述了放置在兩個電路之間的控制繼電器。例如，插入繼電器可用於將 PLC 的 24VDC 固態輸出轉換為 120VAC，從而允許啟動大型馬達起動器。您可以在[此處](https://forum.digikey.com/t/topic/71449)了解有關中間繼電器和在[此處](https://forum.digikey.com/t/topic/44010)了解有關馬達啟動器的更多資訊。

### 電腦

為了好玩，也為了展示一下“冰塊繼電器”，請觀看影片 1。 DAVIAC-1 計算機包含數百個繼電器。您是否覺得它們看起來像冰塊？您是否在這台或其他類似的繼電器電腦上看到更小的「方糖繼電器」？

> **技術提示** ：繼電器是具有運動部件的機電裝置。觀看 DAVIAC-1 電腦影片時，請思考一下這樣的電腦在繼電器開始失效之前能運作多久。實際失效時間取決於特定情況，由兩部分組成：電樞鉸鏈的物理磨損以及接點的電弧放電/點蝕。順便一提，這就是為什麼您不能使用帶有繼電器輸出的 PLC 來控制面板指示燈閃爍的原因。在連續運作的幾個週末內，繼電器的大部分壽命就會耗盡。

[![](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/3/7/373db704b15771b444cf6d5ad945477f93397c56.jpeg "DAVIAC-1 Relay Computer") ](https://www.youtube.com/watch?v=kaQETdfi5jU)

**影片 1** ：DAVIAC-1 繼電器式電腦運行影片。該計算機包含數百個繼電器，其中許多可以被視為“冰塊繼電器”。

## 選擇「冰塊繼電器」時必須注意哪些事項？

### 線圈電壓

技術人員必須謹慎選擇合適的繼電器。許多外觀相同的裝置共用插座。最大的風險或許在於安裝了線圈電壓錯誤的繼電器。這在混合電壓系統中尤其容易引發問題。我們當中有多少人曾經拔出多個繼電器，卻又把它們裝錯位置？

### 鎖定機制

有些繼電器包含機械鎖定機制，可以將繼電器鎖定在啟動狀態。這有助於故障排除。但是，如果繼電器長時間處於機械鎖定狀態，則可能會產生意想不到的後果。我估計，人們花了數千工時來排查這些人為造成的錯誤。請注意，圖 2 所示的兩個繼電器都採用了這種機械鎖定機制。

### 突波抑制

正確處理與斷電繼電器線圈相關的返馳電壓至關重要。當線圈由半導體驅動時，這一點尤其重要。例如，如果感應返馳處理不當，則帶有固態輸出的 PLC 可能會損壞。

有多種方法可以處理返馳電壓：

- **一體式二極體** ，突波抑制二極體整合到繼電器本體中。
- **插座集成** ，二極體集成到繼電器插座中，如圖 1 所示。
- **外置二極體** 假設安裝人員將使用外置二極體。一個代表性的例子是用於 24VDC 系統的 [1N4001](https://www.digikey.tw/short/z74r0bnp)。

我們必須仔細識別並更換具有實體二極體保護的繼電器。與此相關的是，我們也應該嘗試用類似的 LED 指示燈替換繼電器。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/b/2/b28f0e73d880ff029724886c99d1f10ed1309b2c.jpeg)

**圖 2** ：右側的兩個「冰塊」繼電器採用機械機構強制觸點閉合。

## 如何在 DigiKey 產品中找到「冰塊」繼電器？

在 DigiKey 搜尋欄中搜尋「冰塊」一詞，很可能會找到這篇論壇貼文。搜尋「[電源繼電器、2 A 以上](https://www.digikey.tw/short/3ndvwmb5)」會得到更好的結果。截至撰寫本文時，該類別下有超過 29,000 個產品。如果我們選擇插座式或 DIN 導軌式安裝的設備，就能更接近「冰塊」類別。這樣一來，選擇範圍縮小到大約[9,000 個產品](https://www.digikey.tw/short/jzmbt9w8)。您需要自行判斷每個繼電器是否符合「冰塊」的定義。

選擇繼電器時務必謹慎，因為有很多功能非常相似。如前所述，線圈電壓、鎖定機制、二極體保護和 LED 指示燈等因素都很重要，但往往容易被忽略。

## 完結前感想

繼電器仍然是工業控制和自動化中的重要組成部分。術語“冰塊繼電器”和“方糖繼電器”是有趣的歷史描述，仍然與小型接力有關。

歡迎您提供回饋，特別是如果您對組件有類似的通俗名稱。

## **📚 繼續探索更多工業控制系統資訊**

如果您覺得本次討論對您有幫助，您可能還想了解以下內容：

### **🗺 DigiKey 導航**

- **完整目錄** ：[工業控制與自動化](https://www.digikey.tw/zh/products/category/%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96%E5%92%8C%E6%8E%A7%E5%88%B6/34)

### **🔰 相關基礎文章**

- 🌱 [什麼是八腳插座？](https://forum.digikey.com/t/topic/71826)
- 🌱 [如何添加定時器模組將標準繼電器變成延時繼電器](https://forum.digikey.com/t/topic/71390)