# 低抵抗を測定するときになぜ仕様を超えるのですか？

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/7155>\
**Category:** よくある質問\
**Created:** [June 29, 2020, 4:11am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/7155 "2020-06-29T04:11:29Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Matsumura\_9111](https://sea2.discourse-cdn.com/digikey/user_avatar/forum.digikey.com/matsumura_9111/32/6272_2.png) [@Matsumura\_9111](https://forum.digikey.com/u/Matsumura_9111)\
**Post date:** [June 29, 2020, 4:11am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/7155/1 "2020-06-29T04:11:29Z")

</div>

[デジタルマルチメータ](https://www.digikey.jp/short/z9j3td)（DMM）は、抵抗を測定するための一般的なツールです。 一般に、DMMで抵抗を測定するには、次の手順で行います。

1. 回路の電源をオフにします。
2. DMMのダイヤルを適切な抵抗範囲の抵抗/抵抗計モードに回します。

しかし、正常なDMMを正しく設定して使用しても、測定された抵抗値がコンポーネントの仕様を超える場合があります。

低い抵抗値の測定に役立つヒントをいくつか紹介します。

- DMMのテストリード自体に非常に小さいですが抵抗値があること注意してください。これは、測定時に付加抵抗として現れ、許容範囲を超えて表示される場合があります。 たとえば、[Vishay](https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/vishay-huntington-electric)の抵抗[TNPW120620R0BEEA](https://www.digikey.jp/short/z9j3q2)（20オーム±0.1％）を測定する場合、0.1オームのテストリード抵抗があるので、DMMは20.1オームの値を読み取ることがあります。

- 一部のDMMには、相対モードと呼ばれる機能があります。 ゼロモードまたはデルタモードと呼ばれることもあります。 このモードでは、テストリードの抵抗値を自動的に差し引いて、より正確な測定を行うことができます。

- 低抵抗値の測定に役立つ方法である4線式（ケルビン）接続法と呼ばれる測定方法があります。 詳細については、[低抵抗値の測定に関する投稿](https://forum.digikey.com/t/measuring-low-resistance-values-below-0-1-ohm/352)をご覧ください。

[オリジナル・ソース（英語）](https://forum.digikey.com/t/why-exceed-the-specifications-when-measuring-low-resistance/4429)