# 採用導熱孔的表面黏著元件散熱器

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/72427>\
**Category:** 產品技術提示\
**Tags:** faqs, tech-tips\
**Created:** [October 5, 2026, 2:14am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/72427 "2026-10-05T02:14:24Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kevin\_6462](https://sea2.discourse-cdn.com/digikey/user_avatar/forum.digikey.com/kevin_6462/32/8856_2.png) [@Kevin\_6462](https://forum.digikey.com/u/Kevin_6462)\
**Post date:** [October 5, 2026, 2:14am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/72427/1 "2026-10-05T02:14:24Z")

</div>

PCB 散熱設計十分重要，因為溫度會對電子元件的壽命產生深遠的影響。您可能已經聽說過「10 法則（rule of 10）」，即溫度每升高 10 攝氏度，產品的壽命就會縮短一半。表面黏著技術（SMT）的散熱面臨著獨特的挑戰，因為裝置往往會將熱量集中在較小的區域內。此外，傳統的散熱器也不容易取得。

在本工程簡報中，我們將探討導熱孔的應用。具體來說，我們將探討設計人員為 [Arduino LEONARDO](https://www.digikey.tw/zh/products/detail/arduino/A000057/3476353) 設計的印刷電路板（PCB）所採用的解決方案，如圖 1 和圖 2 所示。圖中展示了 SOT-223 封裝的[NCP1117ST50T3G](https://www.digikey.tw/zh/products/detail/onsemi/NCP1117ST50T3G/921289) 低壓降（LDO）5VDC 正電壓穩壓器及其 12 個導熱孔的特寫影像。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/7/4/7478b7db3e9ed71a8ebffdecf55bf3abfe822fb5.jpeg)

**圖 1** ：Arduino LEONARDO (2017-REV3d) 上電壓調節器的熱成像圖。 SOT-223 封裝的 LDO 調節器周圍共有 12 個散熱孔。

> **技術提示** ：PCB 設計是一門需要時間和毅力才能掌握的藝術。設計師/藝術家必須了解元件的特性，包括電氣、物理和熱學等方面。電路板改進很常見，因為可以透過改進電路板來降低成本並簡化製造流程。例如，本文中提到的 Arduino LEONARDO 是較早的 2017-REV3d 版本。最新版本改進了電壓調節器的散熱性能，並將舊版本電路板上的簡單過孔替換為更大的焊錫填充過孔。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/8/4/84f33f014db54fa1b3699d8112a9cd38782b8407.jpeg)

**圖2** ：Arduino 背面散熱片的影像。請注意，散熱片的這一側比帶有 LDO 穩壓器的那一側溫度低。

## 實驗描述

如果您手邊有熱成像儀，觀察熱過孔的運作就非常簡單。首先，給 Arduino LEONARDO 的圓筒形電源介面供電。然後，將負載電阻連接到 Arduino 的 5V 直流電源軌。如圖 1 和圖 2 所示，穩壓器溫度明顯高於周圍的 PCB 板，這表示發生了顯著的熱事件。請注意，串聯電阻在熱成像圖中清晰可見。在圖 1 中，它們位於左下角。

圖 1 中的影像是用較舊式的 Fluke Ti32 熱像儀拍攝的。影像隨後使用 [Fluke SmartView Classic](https://www.fluke.com/en-us/support/software-downloads/software-for-fluke-infrared-cameras) 軟體進行處理。[Fluke 建議](https://www.fluke.com/en-us/product/thermal-cameras/ti32)使用 [TiS55+](https://www.digikey.com/en/products/detail/fluke-electronics/FLK-TIS55-27HZ/13922460) 作為其現代替代品。有關熱圖像的更多訊息，請參閱以下文章：

- [了解熱成像在電氣檢查的應用](https://forum.digikey.com/t/topic/56706)
- [自製原型電路散熱器](https://forum.digikey.com/t/topic/72221)

## 什麼是散熱孔？

所有表面黏著元件都利用其 PCB 焊盤作為散熱器。在本文中，「焊盤」指的是 PCB 上專門用於散熱的覆銅區域。焊盤通常比元件的封裝尺寸大得多。圖 1 展示了一個典型的例子，其中 SOT-223 封裝的 LDO 穩壓器就採用了較大的散熱焊盤。

導熱孔用於將熱量從 PCB 一側的焊盤傳遞到另一側的焊盤。這樣可以形成更大的散熱片，同時降低熱阻。在給定條件下，元件的工作溫度較低，從而延長其使用壽命。

導熱孔是一種成本相對較低的表面黏著元件散熱措施。為了更好地理解這項技術，我們先來看看 LEONARDO 主機板上 LDO 的[規格書](https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp1117-d.pdf)。

圖 3 顯示了 SOT-223 封裝元件的熱阻和最大功耗隨焊盤尺寸變化的曲線。為簡化起見，規格書假設焊盤為正方形。向下傾斜的曲線表示熱阻，向上傾斜的曲線表示最大功耗。例如，考慮一個邊長為 15mm 的焊盤。在最高環境溫度為 50°C 的條件下，此裝置的熱阻（對空氣）約為 85°C/W，最大功耗約為 1.2W。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/4/8/4897407bc6108e25a3bd46cd76f3f06ceab84379.png)  
**圖 3** ：這些曲線表明，SOT-223 LDO 的最大功耗與焊盤尺寸有關。

> **技術提示** ：請注意，隨著焊盤尺寸的增加，性能會逐漸下降。圖 3 中，拐點出現在 15 至 20mm 範圍內。進一步增加焊盤尺寸並不會顯著提高裝置的功耗處理能力。

## 導熱孔如何運作？

導熱孔被實現為一組導熱路徑，以將熱量從 PCB 一側的焊盤傳遞到 PCB 另一側的相鄰焊盤。結果是散熱器具有較低的熱阻。這些熱通道是必要的，因為大多數 PCB 材料都是不良熱導體。如果兩個焊盤的物理尺寸相同且散熱孔完美，我們可以看到散熱器材料的物理尺寸已增加一倍。

人們很容易認為散熱能力翻了一番。然而，事實並非如此，因為 PCB 焊盤是背對背放置的，PCB材料夾在中間。這種共享的半絕緣 PCB 材料界面降低了每一側的散熱效率。此外，如圖 1 所示，熱量從熱源向外圍擴散。就像繞著山丘走一樣，熱量分佈呈梯度狀，熱源周圍有溫度相等的環。距離熱源越遠，散熱效率越低。這正是圖 3 曲線出現收益遞減點的主要原因。由於熱量分佈呈梯度狀，外圍散熱效率較低。最後，如圖 2 所示，元件對面的散熱器散熱效率較低，因為導熱過孔並不完美－它的溫度較低，因此散熱效果也較差。

> **技術提示** ：請勿將導熱過孔放置在焊盤焊接部分下方。我們知道焊錫會滲入過孔中。這是一個不可控的過程，會導致表面黏著元件和焊盤之間出現空隙。最終結果是焊點強度降低，熱阻增加──這正是我們極力避免的情況。

## 理想的導熱孔應具備哪些特性？

理想的導熱孔具有零熱阻通道，能夠將熱量從 PCB 的一側傳遞到另一側。實際上，這很難實現，因為它需要在 PCB 上銑削出一個孔，然後填充導熱材料。

實際上，導熱過孔的構造技術與電過孔或通孔元件相同。導熱過孔本質上就是一個鍍銅的鑽孔。它只是連接 PCB 兩側的過孔。銅板同時提供了導電和導熱通道。

透過在鍍層孔內填充焊料，可以提高導熱孔的導熱性能。圖 4 展示了最新版 Arduino LEONARDO 的這項技術。圖中可以看到八個填充了焊料的大孔。與圖 1 中十幾個未焊接的孔相比，我們可以肯定地說，這是一種改進的散熱管理技術。我們意識到，填充導熱孔需要額外的製造步驟，這對於圖 1 所示的 2017-REV3d 版本來說並不適用。因此，除非必要，否則不會採用這項技術。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/2/e/2ea1e072ad7104898862a0ee15b0d128b3e9f49d.jpeg)

**圖 4** ：Arduino LEONARDO 的最新版本。SOT-233 LDO 穩壓器焊盤兩側各有八個焊錫填充的熱過孔。

> **技術提示** ：熱過孔與用於連接 PCB 兩側的傳統過孔並無本質差異。差別在於「熱」字，它代表了過孔的用途。例如，圖 1 所示的 Arduino LEONARDO 焊盤透過 12 個熱過孔連接。需要注意的是，PCB 的焊接面沒有電氣連接。因此，這些過孔的作用是散熱而非供電。當 PCB 設計人員使用一組熱過孔來提供低電阻的通孔電氣連接時，命名規則會變得複雜。

## 結語

散熱孔是所有 PCB 設計人員必備的工具。它提供了一種相對低成本的方法來改善表面黏著功率裝置的散熱性能。如本文所示，該技術雖然有效，但也有其限制。從規格書中我們可以看出，焊盤尺寸的提升有一個遞減點。這種梯度傳熱特性限制了散熱效率，因為遠離熱源的材料對元件散熱的貢獻微乎其微。

請回答本文末的問題，檢驗您的理解。此外，請在下方留言區留下您的評論、問題和疑慮。

請點擊此連結查看相關的 [Arduino 教育內容](https://forum.digikey.com/t/index-for-arduino-microcontrollers-and-plcs/40034)。

## 問題

以下問題將有助於鞏固文章內容。

1. 導熱孔的用途是什麼？

2. 請定義熱阻。若要獲得滿分，請使用該術語來描述理想散熱器的特性。

3. 導熱過孔和傳統過孔有什麼不同？

4. 用焊錫填滿導熱過孔的優缺點是什麼？

5. 參考圖 3，最小焊盤尺寸由什麼決定？

6. 焊盤尺寸的收益遞減點是什麼意思？

7. 研究並描述至少三種其他表面貼裝元件的冷卻方法。

8. 當導熱過孔直接位於電子元件焊片下方時，會遇到哪些問題？

9. 研究並描述低壓差線性穩壓器 (LDO) 的工作原理。為了獲得滿分，請描述如何計算 LDO 的功耗。

10. 描述結電阻和散熱器熱阻之間的關係。

11. 描述在哪些情況下不宜使用導熱過孔的雙焊盤散熱器。

## 批判性思考問題

這些批判性思考問題旨在拓展文章內容，幫助讀者從整體上理解材料及其與相關主題的關係。這些問題通常是開放式的，需要進行研究，並且最好以論文的形式作答。

1. 假設三個表面貼裝元件並排安裝，請描述這些元件的相對溫度。

2. 我們傾向於認為增加導熱孔越多越好。請描述其局限性。

3. 請描述電阻和熱阻之間的類比。

4. 考慮 Arduino LEONARDO 的散熱。透過增加焊盤尺寸，能否顯著改善所選 LDO 的散熱？此外，您對 Arduino 設計團隊有哪些改進元件散熱的建議？請務必在提出建議時兼顧成本和尺寸。

5. 研究熱輻射率的概念及其在熱成像儀中的應用。運用此概念解釋為何 SOT-233 裝置的金屬接腳看起來比黑色環氧樹脂封裝溫度更低。

6. 在其他條件相同的情況下，從熱學角度來看，為什麼以裝置為中心的圓形散熱墊是理想的散熱模型？

7. 描述 Pierre-Simon Laplace 在傳熱學方面的工作。

* * *

原文作者: [Aaron Dahlen](https://forum.digikey.com/u/apdahlen/summary) | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey