# ブーストコンバータの設計：第1回 — 軽負荷時の課題：効率とノイズのどちらを優先するか

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/73281>\
**Category:** 技術的なヒント\
**Tags:** analog-devices-inc\
**Created:** [November 6, 2026, 9:10am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/73281 "2026-11-06T09:10:07Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [November 6, 2026, 9:10am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/73281/1 "2026-11-06T09:10:07Z")

</div>

まず、波形を見てみましょう。これは、軽負荷時のブーストコンバータの出力波形です。リップルは約 9\,\text{mV}で、その上に振幅の大きな鋭いスパイクが重畳しています。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/a/1a608d530743eb4fb24feaa4d0326e65426a5391.png)

_図1：ブーストコンバータの出力に現れるリップルとスパイク。高周波のグリッチは、主にスイッチング時の遷移によって発生します（画像出典：Analog Devices）。_

負荷がLEDランプであれば、この程度のノイズは問題にならないかもしれません。しかし、負荷がオーディオパワーアンプ、高精度ADC、またはRFフロントエンドの場合、これらのスパイクによってノイズフロアが悪化したり、正常な動作が妨げられたりする可能性があります。 **この連載では、バッテリ寿命とノイズの少ない出力との間で、適切なバランスを見つけることに焦点を当てます。**

この連載では、[Analog Devices](https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/analog-devices)のブーストコンバータ [LT8336](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/voltage-regulators-dc-dc-switching-regulators/739?s=N4IgTCBcDaIDIBUAcBmFA2EBdAvkA) および [LT8330](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/voltage-regulators-dc-dc-switching-regulators/739?s=N4IgTCBcDaIDIBUAcBmFAGEBdAvkA) を使用した設計例を取り上げます。

## ブーストコンバータの役割とは？

一言で言えば、 **低い電圧を高い電圧に昇圧することです** 。

バッテリ駆動機器では、電圧範囲が3.0～4.2\,\text{V}のリチウムイオン電池セルを1個のみ使用する場合がありますが、回路には5\,\text{V}、12\,\text{V}、さらには34\,\text{V}が必要になることがあります。ブーストコンバータは、まさにこの役割を果たします。インダクタにエネルギーを蓄積し、そのエネルギーを出力に伝達することで電圧を昇圧します。

## 軽負荷時の動作が難しいのはなぜか？

「軽負荷」とは、機器がほとんどの時間をスタンバイ状態で過ごす場合など、負荷電流が非常に小さい状態を意味します。

負荷に必要な電流がわずか0.1\,\text{A}であっても、スイッチ、ゲートドライバ、および制御回路はエネルギーを消費し続けます。設計が最適化されていない場合、定格負荷時には90%を超えていた効率が、軽負荷時には60%未満に低下する可能性があり、バッテリ寿命が大幅に短くなります。

**したがって、軽負荷時に最優先すべきことは、無駄なエネルギー消費を削減することです。**

## 効率とノイズが相反するのはなぜか？

効率を改善する最も直接的な方法は、 **スイッチング動作の頻度を減らす** ことです。多くのブーストICは、軽負荷時にパルススキップモード（PSM）またはBurst Mode（バーストモード）に移行します。

### Burst Mode

コンバータは不連続導通モード（DCM）で動作し、インダクタ電流は0\,\text{A}まで低下します。このモードでは、必要なときにだけエネルギーが伝達されるため、最も高い効率が得られます。ただし、実効スイッチング周波数は負荷に応じて変化し、バースト電流の振幅はIC内部で設定されます。

### パルススキップモード（Pulse-Skipping Mode）

ICは設定されたシステムクロックを維持し、負荷が必要とする電力が小さい場合には、スイッチングサイクル全体をスキップします。このモードでは、コンバータは連続導通モード（CCM）を維持できますが、負荷がさらに軽くなると、最終的にDCMに移行することがあります。

Burst Modeでは、スイッチング動作が大幅に減少し、IC内部の回路の大部分を休止状態にできるため、軽負荷時の効率が向上します。パルススキップモードでも、強制CCMと比較してスイッチング損失が減少しますが、内部クロックは動作し続けるため、静止時消費電力はBurst Modeよりも大きくなります。

その代償として、出力リップルが増加し、実効動作周波数が負荷に応じて変化します。これにより、低周波の「呼吸する」ような周期的変動が生じ、ノイズが後段の回路に結合しやすくなり、EMI対策の設計が難しくなります。

逆に、コンバータを **連続導通モード（CCM/FPWM）** で固定周波数のスイッチング動作を継続させるようにすると、ノイズが少なく、周波数スペクトルが安定しているため、フィルタリングが容易になります。一方、軽負荷時のスイッチング損失を低減できないため、軽負荷時の効率が低くなるという欠点があります。

典型的なトレードオフは次のとおりです。

- **CCM（強制連続導通PWMモード）：** ノイズが少なく、周波数スペクトルが規則的ですが、軽負荷時の効率は低くなります。
- **Burst Mode/パルススキップモード（PSM系の軽負荷モード）：** 軽負荷時の効率は高くなりますが、ノイズが増加し、周波数の変動も大きくなります。

これらの動作モードでは、多くの場合、トレードオフが必要になります。これが今回の中心的な課題です。

## 妥協策はあるか？変調モードとDCMの電流状態を区別する

> **DCM（不連続導通モード）** とは、各スイッチングサイクル中にインダクタ電流が0\,\text{A}まで低下する電流の導通状態を表します。独立して設定される動作モードではありません。

軽負荷から中負荷の範囲では、コンバータは次の2つの異なる方法でDCMに移行する場合があります。

1. 固定クロックのパルススキップ方式では、システムクロックは固定されたままで、一部のサイクルだけがスキップされます。負荷が減少すると、スイッチングが行われる各サイクルでインダクタ電流が0\,\text{A}まで低下することがあり、固定クロックでのDCM動作になります。
2. Burst ModeのDCMでは、固定クロックがありません。実効周波数は負荷に応じて大きく変化するため、EMI特性が悪化します。

つまり、DCMだけでは妥協策にはなりません。DCMと固定クロック制御方式を組み合わせた場合に限り、効率とノイズの間である程度のバランスを取ることができます。Burst ModeのDCMでは、依然としてノイズ特性が悪いままです。

実際の妥協策となるのは、パルススキップモードです。コンバータはまずCCMを維持しようとし、負荷が軽くなるにつれて固定クロックでのDCMに移行します。これにより、ノイズのフィルタリングに適した安定したスイッチング周波数を維持しながら、強制FPWMと比較してスイッチング損失をある程度低減できます。

## ノイズに敏感な負荷に対する最終的な解決策：フィルタ段を追加する

動作モードを慎重に選択しても、高周波のスイッチングスパイクが、ノイズに敏感な負荷にとって依然として大きすぎる場合があります。最終的な対策は、出力に **2次LCフィルタ** を追加して、スイッチングリップルとスパイクをさらに減衰させることです。この連載の第5回では、その設計方法について説明します。

次回は、最も基本的な計算から始めます。

### 主な要点

- 軽負荷時の効率は、バッテリ寿命に直接影響します。PSMとBurst Modeは効率を改善しますが、出力リップルとEMIが増加します。
- CCMでは、リップルが小さく、周波数が固定されているため、フィルタリングが容易になります。PSMでは効率が高くなりますが、ノイズの予測が難しくなります。
- DCMと固定クロック方式の組み合わせは、軽負荷時の効率とノイズの間でバランスを取るための実用的な出発点となります。
- 適切な動作モードを選択した場合でも、ノイズに敏感な負荷では、出力側に2次LCフィルタが必要になることがよくあります。

> **出典：** この記事は、Analog Devicesの技術記事 _Boost Converter Design for Sensitive Loads at Light Load.（軽負荷時のノイズに敏感な負荷向けブーストコンバータの設計）を参考にしています_。

### 関連製品

- [LT8336 | 40V、2.5A、低静止電流（低IQ）の同期整流式ブーストコンバータ](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/voltage-regulators-dc-dc-switching-regulators/739?s=N4IgTCBcDaIDIBUAcBmFA2EBdAvkA)
- [LT8330 | 60 V, 1 A 低静止電流（低IQ）のブースト/SEPICコンバータ](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/voltage-regulators-dc-dc-switching-regulators/739?s=N4IgTCBcDaIDIBUAcBmFAGEBdAvkA)

### 追加参考資料

1. [LT8336 データシート（Analog Devices）](https://www.analog.com/media/jp/technical-documentation/data-sheets/lt8336_jp.pdf)
2. [LT8330 データシート（Analog Devices）](https://www.analog.com/media/jp/technical-documentation/data-sheets/j8330f.pdf)

### その他のコンテンツ

- [ブーストコンバータの設計：第1回 — 軽負荷時の課題：効率とノイズのどちらを優先するか](https://forum.digikey.com/t/1-6363/73281)
- [ブーストコンバータの設計：第2回 — 設計目標と入力電流/デューティサイクルの計算](https://forum.digikey.com/t/2-6364/73292)
- [ブーストコンバータの設計：第3回 — インダクタの選定：大きい方がよいか、小さい方がよいか？](https://forum.digikey.com/t/3-6365/73317)
- [ブーストコンバータの設計：第4回 — ICの選定と軽負荷時の動作モード](https://forum.digikey.com/t/4-ic-6366/73318)
- [ブーストコンバータの設計：第5回 — 最後の関門：出力LCフィルタ](https://forum.digikey.com/t/5-lc-6367/73330)
- [ブーストコンバータの設計：第6回 — 7ステップの設計プロセスのレビュー](https://forum.digikey.com/t/6-7-6368/73331)

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/boost-converter-design-part-1-the-light-load-challenge-choosing-between-efficiency-and-noise/72014)