校准及校准证书

作者: Digi-Key 工程师 Rachel Thompson

你应该何时校准自己的设备?

虽然没有具体的设备校准频率标准,但大多数人都会自行判断。近期你是否有个重要项目,要求测量必须精准?如果是,那么我建议在开始之前先进行校准。否则,对大多数人来说,可以一年或两年校准一次。如果你只是使用万用表来检查标准电压,比方说,“我需要输出电压为24V。没错,正好24V。”像这种情况,就可以降低设备校准频率。

校准证书是什么样的?

UL提供了很棒的参考,具体说明请见下文。


照片为https://legacy-uploads.ul.com/wp-content/uploads/2016/12/00-OP-C0032-V6.0.pdf第6页的内容。硬拷贝可能并非最新版本。要查看最新版本,请参阅电子版。

根据保险商实验室(Underwriter Laboratories)的规定,ISO/IEC 17025校准证书必须包含:

  1. 针对所执行校准的有效认证机构认可(参见以下认证认可示例列表),采用认证机构徽标的形式
  2. 名称(例如“校准证书”)
  3. 实验室的名称和地址,以及执行校准的地点
  4. 校准证书的唯一标识(如序列号)
  5. 客户的姓名和地址
  6. 所用方法的标识
  7. 测试或校准项目的状况描述和明确标识
  8. 收到校准项目的日期(如果对结果的有效性和应用至关重要的话)以及执行校准的日期
  9. 对实验室使用的取样计划和程序的引用
  10. 具有计量单位的校准结果
  11. 校准证书授权人的姓名、职能和签名或等同标识
  12. 在相关的情况下,说明结果仅与校准的项目有关的声明
  13. 执行校准时对测量结果有影响的条件(如环境)
  14. 测量不确定度和/或符合已确定的计量规范或条款的声明
  15. 测量结果可追溯的证据

其他校准服务请参见以下内容:

以下是我们供应商提供的校准服务的链接:

B&K Precisionhttps://www.bkprecision.com/support/estimate.html
Cal Test Electronicshttps://www.caltestelectronics.com/support
FLUKE Electronicshttps://www.fluke.com/en-us/support/calibration-services
FLUKE Networkshttps://www.flukenetworks.com/content/calibration-services
Global Specialtieshttps://www.globalspecialties.com/calibration-a-repair.html
Teledyne Lecroyhttps://teledynelecroy.com/support/service.aspx
TPI (Test Product International)https://www.testproductsintl.com/service-calibration/

英文原文链接:Calibration and Calibration Certificates