# Unit CamS3-5MPの始め方/セットアップ手順の紹介

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/unit-cams3-5mp/59402>\
**Category:** 電子部品技術の深層\
**Tags:** m5stack-technology-co-ltd\
**Created:** [August 25, 2025, 2:08am UTC](https://forum.digikey.com/t/unit-cams3-5mp/59402 "2025-08-25T02:08:52Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [August 25, 2025, 2:08am UTC](https://forum.digikey.com/t/unit-cams3-5mp/59402/1 "2025-08-25T02:08:52Z")

</div>

* * *

[**Masao\_Tsukamoto**](https://forum.digikey.com/u/Masao_Tsukamoto) DigiKey Employee

## Unit CamS3-5MPの始め方/セットアップ手順の紹介

[M5Stack](https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/m5stack)の[Unit CamS3-5MP](https://docs.m5stack.com/ja/unit/Unit-CAMS3%205MP)（メーカー品番：[U174-B](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/m5stack-technology-co-ltd/U174-B/24824872)、DigiKey品番：[2221-U174-B-ND](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/m5stack-technology-co-ltd/U174-B/24824872)）は、最大500万画素のカメラモジュール（PY260）を搭載した超小型・高精細IoTカメラです。32ビットMCU（ [ESP32-S3](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/espressif-systems/ESP32-S3/15822445) ）を内蔵し、Wi-Fi通信機能を備えています。定期的な撮影、JPEG圧縮およびクラウドへのアップロードなどのエッジ処理を可能とし、IoTホストの負担を軽減します。PDMマイクを搭載し、マイクロSDカードスロット、HY2.0-4P Grove端子を備えています。

この記事では、工場出荷時にプリインストールされているファームウェアを動作させます。このセットアップにより、撮影されたJPEG画像（VGA）が所定の時間間隔で自動的にEzDataクラウドにアップロードされますので、ユーザーはリモートからEzDataクラウドにアクセスすることで、最新画像をモニタすることができるようになります。このカメラの概要・機能・応用事例については[Unit CamS3-5MPのデバイス概要・機能紹介とプロジェクト活用例](https://forum.digikey.com/t/unit-cams3-5mp-5298-1/59666)をご覧ください。

## 製品仕様

主な[Unit CamS3-5MPの仕様](https://docs.m5stack.com/ja/unit/Unit-CAMS3%205MP)は以下のとおりです。  
図1にUnit CamS3-5MPの外観図を示します。

- カメラモジュール：PY260
  - 最大2592 × 1944ピクセル（アスクペクト比4：3）
  - カメラフォーカス：単焦点（焦点距離0.6m）
  - 対角視野角：DFoV 88°（比較的広角）
  - 画像出力フォーマット：JPEG静止画

- MCU：[ESP32-S3-WROOM-1-N16R8](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/espressif-systems/ESP32-S3-WROOM-1-N16R8/16162642)（8M PSRAM/16M Flash）
- マイク：PDMマイク [MSM1261D4030HCPM](https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/docs/products/unit/Unit-CamS3/MSM1261D4030HCPM.pdf)
- インターフェース
  - SDカードスロット：マイクロSDカード
  - HY2.0-4P Grove端子：HY2.0-4P Grove 接続ケーブルと[Grove2USB-Cアダプタボード](https://docs.m5stack.com/ja/accessory/Grove2USB-C)経由でパソコンのUSB端子に接続

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/7/179b956fd81876ea81634bc7d738722121b77018.jpeg)  
**図1：** Unit CamS3-5MPの外観

## 包装袋と同梱品

図2に同梱品の写真を示します。付属品がすべて含まれていることをご確認ください。

- 包装袋：MACアドレスが記載されています。捨てないでください。
- Unit CamS3-5MPカメラユニット
- HY2.0-4P Grove 接続ケーブル（20cm）
- Grove2USB-Cアダプタボード
- ジャンパ線（2本）

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/b/7/b731f51555315f7d89b9bdea891d987118f68c65.jpeg)  
**図2：** 包装袋と同梱品一式

## プリインストールファームウェア

プリインストールファームウェアは、JPEGのカメラ画像（VGA：640 x 480）をWi-Fi経由でM5Stack公式クラウドEzDataにアップロードします。SDカードなしで動作します。

> **注：** プリインストールファームウェアの再インストールが必要になった場合は、[M5Stack公式サイトUnit CamS3/Unit CamS3-5MPスタートガイド](https://docs.m5stack.com/ja/guide/wifi_camera/m5unitcams3/m5unitcams3)をご覧ください。

## パソコンとの接続

Unit CamS3-5MPをパソコンに接続するには、別売の **[USBケーブル（Type-A to Type-C）](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/cable/455?s=N4IgjCBcoEwAwHYqgMZQGYEMA2BnApgDQgD2UA2iAMxwCsCMALCALrEAOALlCAMqcAnAJYA7AOYgAvtKA) が必要です** 。HY2.0-4P Grove端子にHY2.0-4P Grove 接続ケーブルを接続し、Grove2USB-Cアダプタボードを経由してUSBケーブルでパソコンに接続します（図3）。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/5/2/52cd052c84b027102d69e7563510a847db00b582.jpeg)  
**図3：** Unit CamS3-5MPとパソコンとの接続方法

## UnitCamS3-WiFiに接続

Unit CamS3-5MPはパソコンに接続するとAPモードで起動します。パソコンの「インターネットアクセス」にUnitCamS3-WiFiが現れますので、クリックして接続してください。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/a/1/a10bef7dd1f2efc7d446f830f1652eb833cb0608.png)  
**図4：** Unit CamS3-5MPがAPモードで起動するとUnitCamS3-WiFiが現れます。

> **技術的なヒント：** APモードとはアクセスポイントモードのことです。ルータ（アクセスポイント）のような振る舞いをします。本来のルータは2つのIPアドレス（WAN側のグローバルIPとLAN側のプライベートIP）を持ちますが、APモードでは192.168.4.1というプライベートIP（デフォルトゲートウェイ）のみを持ちます。よって、APモードではパソコンはインターネットから切り離されます。

## 192.168.4.1にアクセス

UnitCamS3-WiFiに接続できたので、次に192.168.4.1にアクセスして各種設定を行います。ウェブブラウザ（EdgeやChromeなど）を開き、192.168.4.1（APモード）にアクセスします。図5に示すように下記の機能が確認できます。

- Camera：Captureをクリックすると静止画が表示されます。Streamをクリックするとストリーム動画が表示されます。
- SD Card：UpdateをクリックするとマイクロSDカードの情報（SDカードのタイプや容量など）が表示されます。
- Mic：Record 4sをクリックすると4秒間の録音と再生ができます。
- LED：ON（デフォルト）のままにしておきます。
- Image Poster：Startをクリックすると画面が切り替わります。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/c/c/cc9d66a5144854163edca6d88f1b6514eb5dfd07.png)  
**図5：** 192.168.4.1の画面（APモード）

## アップロードの設定

Image PosterのStartをクリックすると、図6に示すようなアップロードの設定画面に切り替わります。ここではアップロードに関する各種設定を行います。

- WiFi：本来のルータのSSIDとPWを設定します。
- Nickname：プロジェクト名などを設定します（デフォルトはUnitCamS3）。
- Interval：アップロードの時間間隔を設定します（デフォルトは5秒）。
- Time Zone：日本標準時（GMT+9）Asia/Tokyoに設定します。
- Start：これをクリックすると確認画面が現れます。設定内容を確認してYesをクリックします。
- Reset：設定をやり直す場合はResetをクリックします。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/b/c/bcdb3c7cd4c956d15e2fb7533b54be1bba331bc7.png)  
**図6：** 画像アップロードの設定画面（APモード）

## EzDataクラウド認証情報

設定確認画面でYesをクリックするとUnit CamS3-5MPは本来のルータに接続され、APモードからSTAモード（ステーションモード）に切り替わります。アップロード先のURLとQRコードが画面に表示されます（図7）。 **これらのURLやQRコードはスクリーンショットなどで必ず保存してください** 。  
この時点で、Unit CamS3-5MPは5秒（デフォルトの場合）ごとに撮影画像をEzDataクラウドにアップロードを始めます。送信側の設定はこれで完了です。

> **注：** URLやQRコードの保存に失敗した場合や再設定する場合、一旦Unit CamS3-5MPをパソコンから取り外し、再接続をします。10秒以内であればパソコンの「インターネットアクセス」にUnitCamS3-WiFiが現れますので、再設定をします。Unit CamS3-5MPをパソコンから取り外す際は「ハードウェアを安全に取りだしてメディアを取り出す」処置をしてください。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/e/6/e67ebc929a8234c976c08ed7869c1fb717aac985.jpeg)  
**図7：** EzDataクラウドのQRコードとURL（tokenは認証情報）が表示されます（STAモード）。

## EzDataクラウドにアクセス

パソコンまたはスマートフォンなどから、先ほど保存したQRコードまたはURLでEzDataクラウドにアクセスすることによって、アップロードされた画像（静止画）を見ることができます。最新の画像を見るにはウェブブラウザの「更新」をクリックしてください。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/a/e/aec7f5bcddf23afa1a17a615de6da513ee5539b6.jpeg)  
**図8：** EzDataクラウドの画像

## 最新画像の自動更新

最新画像を表示するには、ウェブブラウザの「更新」を手動でクリックする必要があります。ウェブブラウザ（Edgeやchromeなど）には、タブの自動更新の拡張機能がありますので、ご利用ください。

## 関連情報

- [5Stack公式Unit CamS3-5MP](https://docs.m5stack.com/ja/unit/Unit-CAMS3%205MP)
- [M5Stack公式Unit CamS3/Unit CamS3-5MPスタートガイド](https://docs.m5stack.com/ja/guide/wifi_camera/m5unitcams3/m5unitcams3)
- [M5Stack公式Grove to USBC](https://docs.m5stack.com/ja/accessory/Grove2USB-C)
- [MPUのデータシート](https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/docs/products/unit/Unit-CamS3/ESP32-S3-WROOM-1-N16R8.pdf)
- [PDMマイクのデータシート](https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/docs/products/unit/Unit-CamS3/MSM1261D4030HCPM.pdf)
- [Unit CamS3-5MPのデバイス概要・機能紹介とプロジェクト活用例](https://forum.digikey.com/t/unit-cams3-5mp-5298-1/59666)

## まとめ

Unit CamS3-5MPは ESP32-S3 MCUを搭載した超小型インテリジェントIoT高精細カメラです。工場出荷時のプリインストールファームウェアでは、撮影した画像（JPEG静止画）を所定の時間間隔（デフォルトは5秒）ごとにWi-Fi経由でM5StackのEzDataクラウドにアップロードすることができます。設定はAPモードで行い、STAモードでアップロード先のQRコードやURLが表示されます。ウェブブラウザでそのQRコードまたはURLでアクセスすると、アップロードの画像を観察することができます。

## 今後の展望

Unit CamS3-5MPはMCU（ESP32-S3）を内蔵しているので、ソフトウェア開発によりさまざまな機能の実現が可能です。最大500万画素の画像処理、マイクロSDカードやPDMマイクを活用したタイムラプスなど、ユーザー独自のアプリケーションへの展開が期待できます。