Vivado Design Suiteのライセンスが有効期限を迎えた場合の取り扱い、引き続きソフトウェアを使用できるのか、更新またはアップデートの頻度などについて、よくお問い合わせをいただきます。
Vivadoは永久ライセンス(Perpetual License)を採用していますが、購入時のソフトウェアのバージョン、および保証期間内(Version Limit とも呼ばれます)に提供されるアップデートのみが対象となります。通常、このVersion Limitは購入日から1年間ですが、正確な期間については弊社またはAMD代理店へお問い合わせいただき、お客様のライセンスのVersion Limit期間をご確認ください。
繰り返しになりますが、Version Limitを過ぎた場合でも、ソフトウェアを引き続き無期限で使用することが可能です。ただし、それ以降のアップデートについては対象外となります。詳細については、AMDのFAQ ページをご参照ください。
また、フォーラムには以下のガイドおよびFAQ記事もあります。
Logic Home
Vivado Design Suiteを始めたいと思っている方にとっては、このガイドが役に立ちます。Xilinxのプログラマブルロジックデバイスや一般的なプログラマブルロジックデバイスを使い始める簡単な方法を単にお探しかも知れません。 その場合でもこのガイドが役に立ちます。しかし、Xilinxのプログラマブルロジックデバイスと Vivado Design Suiteをスタートプラットフォームとして導入していただく必要があります。このガイドでは、実際のプログラマブルロジックハードウェア、つまり実際の物理的なデバイスで開発を行うことを意図しています。実用的な学習方法であるだけでなく、ご自分のアプリケーションに取り掛かるために必要な基礎知識を得ることができます。
Vivadoと互換性のあるプログラマブルロジックデバイスをベースに構築された開発ボードを使用することができます。現在、Xilinxの7シリーズおよびUltraScaleデバイスを含むすべての新しいデバイスは、Vivadoで動作するように作られています。このガイドの例では、プログラマブルロジックを初めて…
Xilinx のVivado Design Suite は、同社のFPGA製品向けの開発環境として提供されている優れたソフトウェアパッケージです。
Xilinxは、このソフトウェアをフローティングライセンスとノード固定ライセンスの2種類のライセンス形態で提供しています。
フローティングノードライセンスでは、組織内のサーバ上でライセンスを管理し、ネットワーク経由で使用時にソフトウェアへのアクセス権を割り当てることができます。これにより、ソフトウェアのインストール数に制限はなく、利用可能なライセンス数に対するユーザー数に基づいて使用権が管理されます。
固定ノードライセンスは、1台のマシンに割り当てられるシングルシートのライセンスです。ソフトウェアはエンドユーザーの個人用コンピュータ上にインストールされ、そこで実行されます。なお、Xilinxでは、ライセンスマネージャを使用して、使用するマシン(シート)を「再ホスト(re-host)」により変更することが可能です。
注意: DigiKeyでライセンスを注文する際は、電子納品であっても処理に時間がかかる点に注意してください。
ダ…
オリジナル・ソース(English)