Weidmüllerの 9918700000(DigiKey品番:281‑6203‑ND)は、DINレールカッターとスロット/ホールパンチを一体化したツールです。制御パネルや産業用オートメーション用途で、DINレールを正確かつ再現性よく加工できるように設計されています。このガイドでは、同梱品、工具の組み立ておよび取り付け方法、ならびに切断・パンチング作業のためのセットアップ方法について説明します。写真は後から追加できます。
同梱品
DigiKeyでご注文いただくと、商品は2つの別々の梱包で届きます。
大きい箱の中身:
- カッターアセンブリ
- スライダブロック
- 長手方向ストッパレールを取り付けるための金具
- 取扱説明書
- 工場試験に使用されたDINレールのサンプル(同梱されている場合があります)
長い段ボールの筒の中身:
- 長手方向ストッパレール
- 切断レバー
組み立てを始める前に、2つの梱包が届いていることをご確認ください。
組み立て
長手方向ストッパレールの取り付け
-
カッターベースの底面に、あらかじめ取り付けられているネジとワッシャをご確認ください。
-
黒いアルミ製のスペーサーを、ストッパレールの内側の端に差し込み、中央の穴同士が揃うところまで十分に挿入してください。
-
レールに印刷された文字が上を向くように、ネジの位置にレールを合わせてください。
-
ネジを位置合わせした穴に通し、レールをカッターベースに固定してください。
-
次に、パンチピンがカッターの方を向くように、スライダブロックをレールにスライドさせてください。
-
レールの反対側の端に、底面側からアルミ製のストップピンを取り付けてください。
-
このピンにより、レールの反対側の端がベースと同じ高さに保たれます。
-
切断レバーの取り付け
-
長い段ボールの筒から、切断レバーを取り出してください。
-
カッターアームの上部にねじ込んでください。
-
底まで完全にねじ込んでください。
工具の取り付け
-
ユニットを、頑丈な作業台または堅牢な固定具の上に置いてください。
-
ベースの底面にある取り付け穴を利用して、工具をボルトで固定してください。
-
しっかりと締め付けてください。DINレールのせん断にはレバーに力を加える必要があるため、堅固な取り付け面が必要です。
測定ブロックについて
測定ブロックでは、作業内容に応じて異なる側面を基準として使用します。
切断時
-
測定ブロックの右側を基準にします。
パンチング時
-
測定ブロックの左側を基準にします。
測定ブロックの締め付けレバーの向きを調整する
長いDINレールや作業台に締め付けレバーが干渉する場合は、レバーの位置を変更できます。
-
レバーを固定している中央のネジを取り外してください。
-
レバーを希望の角度まで回してください。
-
中央のネジを再度取り付け、しっかりと締め付けてください。
スロットのないDINレールにスロットを開ける
この工具は、水平方向(長手方向)と垂直方向(幅方向)の両方のスロットを打ち抜くことができます。位置合わせの手順は、どちらの場合も同様です。
位置合わせタブの設定
-
カッターの両側にある位置合わせタブのネジを緩めてください。
-
DINレールをパンチエリアに設置してください。
-
タブがレールの両側に軽く当たるまで、内側にスライドさせてください。
-
レールが中央に位置するように、ネジを締めてください。
-
中央位置合わせ用ネジは、もう一方の軸の位置決めを行います。水平スロットを作成する際はレールを垂直方向に、垂直スロットを作成する際は水平方向に中央に位置合わせします。
-
水平スロット(長手方向)
-
スライダ左側の目盛りを使って、スロットの間隔を設定してください。
-
DINレールを挿入し、ストッパに押し当ててください。
-
パンチレバーを引いて、スロットを作ってください。
-
レールを前方にスライドさせ、必要に応じてこの作業を繰り返してください。
-
私のセットアップでは、スロット間隔を20mmに設定しました。最初の3つは、位置合わせタブを中央に合わせる前に加工したものです。
-
垂直スロット(横方向)
-
DINレールをパンチ部に、底に当たるまで差し込んでください。
-
レバーを引いて、垂直スロットを打ち抜いてください。
-
スロットの深さはあらかじめ設定されています。
-
打ち抜き片の排出
打ち抜き片は工具の底から落下します。これらはカッターベースとテーブルの間に溜まるため、工具を水平に設置し、スムーズに動作させるため、定期的に清掃することをお勧めします。
DINレールの切断
-
右側の目盛りを使って、スライダを設定してください。
-
DINレールを、ストッププレートに当たるまでスライドさせてください。
-
切断レバーを、一定の力で下方向に引いてください。
-
切り取った部分を取り除き、長さを確認してください。
10インチでの精度試験
カッターの精度を確認するため、簡単なテストを行いました。
-
右側の目盛りで、スライダを10インチに合わせました。
-
DINレールを、ストッパに当たるまで差し込みました。
-
通常の力で下方に押して切断しました。
-
DigiKeyの定規を使って結果を測定しました。
切断したDINレールの長さはちょうど10インチであり、これにより、カッター、ストッパレール、測定ブロックが正しく位置合わせされており、右側の目盛りが正確であることが確認されました。
まとめ
Weidmüller 9918700000 の組み立てと取り付けが完了すれば、DINレールをきれいにかつ安定して切断・パンチングできます。正しい測定基準面を使用し、適切な位置合わせを行うことで、制御パネル製作や自動化作業において、正確で再現性の高い結果が得られます。