Zephyrに対応するRenesas MCU

RenesasがサポートするMCUボードでZephyrのBLEを使用する場合のよくある質問をまとめました。

質問 - Zephyrアプリケーション開発エコシステムにはどのRenesasのデバイス/MCUが対応していますか?

回答 - Zephyrに対応しているRenesasのMCUのリストはこちら、あるいは当社取り扱い製品は MicrochipEspressif SystemsRaspberry Pi Picoでご覧いただけます。または最新リリースノートの詳細については、Sephyr.orgサイトでさらに多くの情報を得られます。

質問 - Zephyrに対応する DA14695DA14699 のいずれかでBLE APIドキュメントのサポートはありますか?

回答 - Bluetooth APIは、Bluetooth MCU通信を支援する基本機能を提供するアプリケーションインターフェースのキーワードです。当社では、最新のArm® Cortex®-M33アプリケーションプロセッサと浮動小数点演算機能を組み合わせた DA14695-00HQDEVKT-U-ND 開発ボードを販売しています。Zephyr BLE APIについては こちらをご覧ください。

質問 - DA14695、DA14697、DA14699 のEVKまたはDVKのいずれかを使って試せるZephyrエコシステムのBLEアプリケーションのサンプルはどこで見つけられますか?

回答 - BLEのサンプルは [こちら]でご覧いただけます。 Renesas Electronics Corporationが提供するDA1469x Briefのデータシート | DigiKey

質問 - Zephyrを使用して DA14695、DA14697、DA14699 のEVKまたはDVKを立ち上げる方法は?

回答 - これら DA1469x のボードまたはDVK開発キットのいずれかを購入すれば、GitHubアプリケーションリンクにあるサンプルを使ってLEDを点滅させることができます。GitHubはこちらを参照してください。

質問 - DA1469x には、GPIOピンのマルチプレクサ設定やGPIOピンマッピングの方法を示すサンプルがありますか?

回答 - DA1469x のGPIOピンマルチプレクサまたはGPIOピンマッピングの詳細については [こちら]をご覧ください。

質問 - DA14695、DA14697、DA14699 において、デフォルトのSDK10ではなくZephyrを使用するさらなる利点は何ですか?

回答 - Zephyrで開発された豊富なアプリケーションを活用することで、より広範なBLEベンダーをサポートおよび網羅できます。ソフトウェア開発の労力と運用コストが大幅に削減され、最終的なPCB設計段階であってもベンダー間でハードウェアを入れ換えることが可能です。

質問 - Zephyr環境で DA14695、DA14697、または DA14699 のアプリケーションユニットテストをどのように作成すればよいですか?

回答 - ユニットテストの作成方法の詳細は [こちら]でご覧いただけます。

質問 - Zephyr環境で DA14695、DA14697、または DA14699 はZephyr MCU Bootをサポートしていますか?

回答 - はい、これらのデバイスはすべてZephyr MCU Bootをサポートしています。

質問 - Zephyr環境で DA14695、DA14697、または DA14699 は、Zephyr MCUのセキュアブートをサポートしていますか?

回答 - はい、例は [こちら]で見つけることができます。

質問 - DA14695、DA14697、または DA14699 は、Zephyrの低消費電力管理またはZephyrの電力管理をサポートしていますか?

回答 - はい、デフォルトでイネーブルになっています。

質問 - Zephyr環境において DA14695、DA14697、または DA14699 は、ディスプレイコントローラをサポートしていますか?

回答 - はい、詳細は Zephyr API ドキュメントに記載されています。コードREFは [こちら]です。




オリジナル・ソース(English)