Adafruitの 4343 で赤いLEDが点滅し、画面が動作しない

Adafruit Industries LLC4343 Monster M4sk で、赤いLEDが点滅し、画面が動作しません。どうすればいいでしょうか?これは、このボードでまれに発生する既知の問題です。AdafruitのFAQに解決方法が記載されています。

ボードが応答せずに、赤いLEDが点滅する

ボードのフラッシュファイルシステムが消去される不具合が発生する可能性はごくわずかですが、ゼロではありません。 画面は動作せず、赤いLEDが点滅するだけです。このバグの原因は未だ特定できていません。幸いなことに、この問題は非常にまれで、通常は新しい設計をロードする際のみ発生します。

この問題が発生した場合、フラッシュファイルシステムを完全に消去し、再インストールする必要があります。ボード上のファイルはすべて失われます… カスタマイズしたファイルは必ずバックアップを行っておくことを強く推奨します。

この状況から回復するには以下のとおりです。

  1. CircuitPythonのダウンロードページにアクセスし、お使いのボード(MONSTER M4SKまたはHalloWing M4M0ではありません )のいずれか)を検索します。
  2. そのページから2つのファイルをダウンロードします。CircuitPython「UF2」インストーラ(現在の安定版リリース)と、ブートローダ更新用UF2(同じページのさらに下方)です。
  3. ボードをUSBケーブルでコンピュータに接続し、スイッチを「オン」位置に設定し、ボードのリセットボタンをダブルタップします。数秒後、MASKM4BOOTまたはHALLOM4BOOTという名前の小さなフラッシュドライブが表示されます。
  4. ブートローダUF2ファイルをブートドライブにドラッグします。そのドライブはソフトウェアが動作中に約10秒間消え、完了すると再表示されます。
  5. CircuitPython UF2ファイルをブートドライブにドラッグします。そのドライブは消え、数秒後に「CIRCUITPY」という名前のドライブに置き換わります。ボードのディスプレイにテキストが表示されるはずです。
  6. 既成の設計のいずれか、またはカスタマイズしたファイルのバックアップから、アイグラフィックファイルを CIRCUITPYドライブに再ロードします。
  7. このページの説明に従って、M4 EYESファームウェアをダウンロードしてインストールします。これは、上記で行ったのと同様にダブルタップし、UF2をドラッグする手順です。

これでボード上のすべてが、工場出荷時の状態に戻ったはずです。

4343 に関するその他のFAQについては、AdafruitのウェブサイトにあるFAQをご確認ください。

Troubleshooting | Adafruit MONSTER M4SK | Adafruit Learning System




オリジナル・ソース(English)