技術について語ろう:エッジAI 第1回 ― 業界の専門家とともに理論から導入まで

トピックに関する質問

エッジAIが得意とする分野と、不得意とする分野はどこだと考えますか?

  • エッジAIは、従来のルールベースのアルゴリズムでは、現実世界の複雑で不規則な環境への対応が難しい場合に、特に大きな価値を発揮します。たとえば、音響検出では、同じ事象でも距離、周囲の騒音、その他の条件によって異なる形で現れるため、固定閾値を使用すると誤検出が発生しやすくなります。機械学習は、複数の特徴量とその時間的な変化からパターンを学習することで、このような変動に対応し、精度と効率を向上させることができます。

  • さらに大きな課題は、組み込みデバイスでAIを実用化することです。モデルには実際の使用環境を適切に反映した学習データが必要ですが、さまざまな環境にわたってデータを収集し、ラベル付けすることは困難な場合があります。また、モデルを単に実行するだけでなく、学習、検証、更新、長期的な保守など、管理すべき事項も増えます。さらに、従来のアルゴリズムとは異なり、機械学習モデルは動作の予測やデバッグが難しい場合があります。これは、信頼性が重要な用途では特に考慮すべき点です。

  • ただし、これはエッジAIが従来のアルゴリズムに取って代わる必要があるという意味ではありません。多くの場合、両者は連携して動作します。フィルタリングや特徴量抽出などの決定論的な処理によってデータを準備し、AIがより複雑なパターンを処理します。この方法により、モデルを小規模に抑えながら、画像認識やセンサフュージョンなど、従来の手法では対応が難しい問題に取り組むことができます。目標は、すべてをAIに置き換えることではなく、AIが最も価値を発揮する部分に適用し、それ以外のシステムはシンプルで予測可能な状態に保つことです。

AIをエッジに導入する際、どのような課題に直面することが多いですか?

  • エッジでニューラルネットワークが採用されるようになった主な理由は、ルールベースのシステムの限界にありますが、それによって新たな課題も生じています。AIのワークロードがより多くのメモリを必要とするにつれて、エッジデバイスでは利用可能なメモリ、電力、処理用ハードウェアによる制約が生じる可能性があります。モデルをこれらの制約内に収めるために、圧縮や量子化が必要になることが多く、開発段階で達成した性能に影響を及ぼす場合もあります。

  • また、AIは組み込みシステム全体の中で動作する必要があり、電源管理、無線通信、タイミング、スケジューリングのすべてが性能に影響を及ぼす可能性があります。条件の変化に応じてモデルを更新し続けることも、さらなる複雑さをもたらします。

  • しかし、最大の障害はハードウェアではないかもしれません。適切なデータを入手することは、さらに難しい場合があります。スマートフォンのような用途では、同じモデルが数百万台のデバイスに展開されるため、多額の投資を正当化できます。一方、モータ制御や家電製品などのエッジ用途では、それぞれ動作が異なる何千種類ものシステムが存在する場合があります。こうした環境を適切に反映した高品質なデータを十分に揃えることは、依然として最大の課題の1つです。そして、この課題は単に計算能力を増強するだけでは解決できません。

現在、量産製品への導入が可能なエッジAIの用途にはどのようなものがあり、今後はどのような用途に発展していくと考えますか?

  • エッジの最末端では、AIに何ができるかということよりも、できるだけ少ないエネルギーで、どれだけ多くの処理をセンサ上で直接実行できるかが重視されます。ウェアラブルデバイスは、その好例です。たとえば、歩数計測は、誤検出が生じやすい単純な閾値方式から、実際の活動と誤信号をはるかに高い精度で区別できる機械学習モデルへと進化してきました。

  • 同じ方法は、振動センシング、予知保全、資産追跡、産業機器の故障検出にも適用されています。クラウドにデータを送信する前に異常を特定するなど、デバイスがローカルで判断を行うことにより、帯域幅の使用量とエネルギー消費を削減できます。その他の用途には、画像に基づく品質検査や、家族、ペット、侵入者を区別できるカメラなどがあります。

  • エッジ用ハードウェアの処理能力と電力効率が向上するにつれて、これらの用途は概念実証の段階から日常的に使用される製品へと移行しています。目標は必ずしもAIを高性能化することではなく、有用なAIの機能をできる限りデータの発生源に近い場所へ移すことです。

  • 音声アシスタントは、それが重要である理由を示しています。音声を継続的にクラウドへ送信する代わりに、ローカルAIを使用すれば、ウェイクワード検出などの処理をデバイス上で直接実行できます。より多くの処理をエッジに移すことで、電力や帯域幅の必要量を削減するとともに、家庭内の会話などの機密性の高いデータがデバイスの外部に送信されることを防ぐことができます。この意味で、エッジAIは、より多くの判断をデバイスがローカルで行えるようにするだけで、インテリジェントデバイスの実用性、プライバシー保護、効率を向上させることができます。

組み込みエンジニアは、エッジAIのような非決定論的システムにも対応できるのでしょうか。それとも、明確な役割分担があるのでしょうか?

  • 開発ツールキットは、エッジAIを実用化するうえで重要な役割を果たしますが、それは必要な要素の1つにすぎません。開発チームは、依然として問題を明確に定義し、データを理解し、その用途で実際に必要とされる精度の水準を判断する必要があります。そのうえで、適切なツールを使用することで、モデルの圧縮やコンパイラから、専用プロセッサや機械学習フレームワークに至るまで、さまざまな要素を統合し、アイデアを実際に動作するシステムへと発展させることができます。

  • このプロセスでは、組み込みエンジニアも、これまで慣れ親しんできた決定論的な考え方にとらわれず視野を広げる必要があります。従来の開発では、正確なタイミングと予測可能な動作が重視されますが、AIには確率と不確実性が伴います。エンジニアは、「動作するか?」だけでなく、「どの程度の精度が必要か?」と考えることにも慣れる必要があります。

  • その答えは用途によって異なります。精度95%の人数カウンタであれば十分に許容できる場合がありますが、安全性が極めて重要なデバイスでは、同じ精度は許容できません。エッジAIを効果的に活用するために重要なのは、決定論に基づく設計を機械学習に置き換えることではなく、両者を組み合わせ、問題に応じて適切な精度水準を選択することです。

ソフトウェア開発キットは開発を加速させるのでしょうか?それとも、ベンダーロックインを助長するのでしょうか?

  • SDKは、AutoMLや学習済みモデルのライブラリなどの機能を提供することで、従来の組み込みエンジニアがエッジAIを利用しやすくするのに役立っています。すべてのエンジニアがデータサイエンティストになる必要はなく、これらのツールを使用することで、構想からAIアプリケーションの導入までの期間を短縮できます。また、AIが工学教育でも一般的になるにつれて、組み込みエンジニアに求められるスキルもAI技術の進歩とともに進化しています。

  • SDKは、オープンソースのフレームワークや標準規格を基盤として構築されている場合、移植性を向上させることもできます。しかし、ベンダーロックインがなくなったわけではありません。多くのプラットフォームでは、こうした抽象化レイヤの背後で、依然として独自仕様のSDK、コンパイラ、デプロイメントパイプラインに依存しています。オープンなフレームワークを使用すると、ハードウェアプラットフォーム間でアプリケーションを移行しやすくなりますが、その一方で、追加のリソースが必要になったり、複雑さが増したりする場合もあります。

  • 最終的に、エンジニアは依然としてトレードオフに直面します。最大限の性能と効率を得るためにベンダーのツールを使用するか、利便性と柔軟性を得るために、より高水準で移植性の高いフレームワークを使用するかという選択です。目標は相互運用性を高め、最小限の変更でモデルをプラットフォーム間で移行できるようにすることです。しかし、リソースに制約のある組み込み分野では、移植性を高めること自体にも相応のコストが伴う場合が少なくありません。

YouTube動画の参照先

この動画、またはその他の「技術について語ろう」シリーズをご覧になりたい場合は、以下の参照先をご利用ください。

このトピックに関する動画

技術について語ろう:エッジAI 第1回 ― 業界の専門家とともに理論から導入まで | DigiKey

このシリーズのその他の動画

「技術について語ろう」再生リスト - YouTube

動画で紹介されたサプライヤ

NXP Semiconductors

NXPは、よりスマートな世界に向けて安全な接続とインフラストラクチャを実現し、人々の生活をより便利で、より豊かで、より安全にするソリューションを進化させています。組み込みアプリケーション向けのセキュア接続ソリューションにおける世界的なリーダーとして、NXPは、安全なコネクテッドカー、エンドツーエンドのセキュリティとプライバシー、スマートコネクテッドソリューションの市場でイノベーションを推進しています。

STMicroelectronics

STMicroelectronicsは、世界的な独立系半導体企業であり、マイクロエレクトロニクスの幅広い用途に対応する半導体ソリューションの開発と提供をリードしています。シリコン技術とシステム技術に関する専門知識、製造能力、知的財産(IP)ポートフォリオ、戦略的パートナーの比類のない組み合わせにより、同社はシステムオンチップ(SoC)技術の最前線に位置しています。また、同社の製品は、今日の技術融合のトレンドを実現するうえで重要な役割を果たしています。

Microchip Technology

image

Microchip Technology Inc.は、マイクロコントローラおよびアナログ半導体の主要なプロバイダであり、世界中の数千に及ぶ多様なカスタマアプリケーションに対して、リスクを抑えた製品開発、システム全体のコスト削減、市場投入までの期間短縮を実現しています。アリゾナ州チャンドラーに本社を置くMicrochipは、優れた技術サポートに加え、安定した納入と確かな品質を提供しています。

Silicon Laboratories

Silicon Labsは、低消費電力の無線接続技術における主要なイノベーターであり、デバイスを接続して人々の生活を向上させる組み込み技術を開発しています。最先端技術を世界で最も高集積なSoCに統合することで、Silicon Labsは、高度なエッジ接続アプリケーションを開発するために必要なソリューション、サポート、エコシステムをデバイスメーカーに提供しています。テキサス州オースティンに本社を置くSilicon Labsは、世界17か国以上で事業を展開しており、スマートホーム、産業用IoT、スマートシティ市場における革新的なソリューションの信頼できるパートナーです。

Nordic Semiconductor

image

Nordic Semiconductorは、近距離無線通信と低消費電力セルラーIoTを専門とするファブレス半導体企業です。Nordicは、超低消費電力無線技術の先駆者であり、広く普及している無線技術であるBluetooth Low Energyの開発にも貢献しました。受賞歴のあるBluetooth LEソリューションによって、同社は市場のリーダーとなっており、ANT+、Thread、Zigbee製品がこれを補完しています。Nordicは、設計者がRF設計の複雑さを意識せずに開発できるようにする最先端の無線技術と開発ツールを提供することで、高い評価を得ています。このアプローチは、Nordicの最新技術であるセルラーIoTにも引き継がれています。4年間の開発期間を経て2018年に発表されたこのNB-IoTおよびLTE-Mソリューションは、セルラー通信インフラストラクチャを活用してIoTの適用範囲を拡大します。




オリジナル・ソース(English)