本記事では、MicrochipのCortex-A5 SMART SAMA5D27-SOM1ベースの評価プラットフォーム(ATSAMA5D27-SOM1-EK1)についてご紹介します。
目次
- 入手情報
- 基本的要件
- ARMクロスコンパイラGCC
- ブートローダAT91Bootstrap
- ブートローダU-Boot
- Linuxカーネル
- ルートファイルシステム
- マイクロSDカードの設定
- カーネルとルートファイルシステムのインストール
- マイクロSD/SDカードの取り外し
入手情報
ボードは以下のとおりです。
- ATSAMA5D27-SOM1-EK1-ND(DigiKey)
基本的要件
- OS Virtualization Softwareなしでも、最新版のDebian、Fedora、またはUbuntuを実行していること。
- ARMクロスコンパイラLinaro:https://www.linaro.org
- Linaro Toolchain Binaries:https://www.linaro.org/downloads/
- ブートローダ
- 汎用ブートローダDas U-Boot:http://www.denx.de/wiki/U-Boot
- ソースコード:https://github.com/u-boot/u-boot/
- Linuxカーネル
- LinuxのMainlineツリー:https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git
- ARM based rootfs
- Debian:https://www.debian.org
- Ubuntu:https://www.ubuntu.com
ARMクロスコンパイラGCC
これは、一般的なLinux上で動作するLinaro GCCのビルド済みのバージョン(64ビット)です。申し訳ありませんが、(32ビット)x86のお客様は64ビットへのアップグレードが必要です。
ダウンロード/解凍を行います。
#~/
wget -c https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/6.4-2018.05/arm-linux-gnueabihf/gcc-linaro-6.4.1-2018.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
tar xf gcc-linaro-6.4.1-2018.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
export CC=`pwd`/gcc-linaro-6.4.1-2018.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-
クロスコンパイラのテストを行います。
#~/
${CC}gcc --version
arm-linux-gnueabihf-gcc (Linaro GCC 6.4-2018.05) 6.4.1 20180425 [linaro-6.4-2018.05 revision 7b15d0869c096fe39603ad63dc19ab7cf035eb70]
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
ブートローダ:AT91Bootstrap
MicrochipのファーストステップのブートローダAT91BootstrapMicrochip:http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Linux4SAM/AT91Bootstrap
ソースコード:https://github.com/linux4sam/at91bootstrap
ダウンロードを行います。
#~/
git clone https://github.com/linux4sam/at91bootstrap
cd at91bootstrap/
git checkout v3.8.10 -b tmp
設定とビルドを行います。
#~/at91bootstrap
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC} distclean
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC} sama5d27_som1_eksd_uboot_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC}
ブートローダ:U-Boot
汎用のブートローダDas U-Boot:http://www.denx.de/wiki/U-Boot
パッチアーカイブ eewiki.net:https://github.com/eewiki/u-boot-patches
ダウンロードを行います。
#~/
git clone https://github.com/u-boot/u-boot
cd u-boot/
git checkout v2019.01-rc3 -b tmp
パッチをあてます。
#~/u-boot
wget -c https://github.com/eewiki/u-boot-patches/raw/master/v2019.01-rc3/0001-ARM-at91-Convert-SPL_GENERATE_ATMEL_PMECC_HEADER-to-.patch
wget -c https://github.com/eewiki/u-boot-patches/raw/master/v2019.01-rc3/0001-sama5dX-fixes.patch
patch -p1 < 0001-ARM-at91-Convert-SPL_GENERATE_ATMEL_PMECC_HEADER-to-.patch
patch -p1 < 0001-sama5dX-fixes.patch
設定とビルドを行います。
#~/u-boot
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC} distclean
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC} sama5d27_som1_ek_mmc_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC}
このスクリプト言語は、カーネル、モジュール、デバイスツリーのバイナリをビルドし、デプロイディレクトリにコピーします。
ダウンロードを行います。
#~/
git clone https://github.com/RobertCNelson/armv7_devel
cd armv7_devel/
v4.14.x-sama5-armv7(Longterm 4.14.x)の場合は以下のとおりです。
#~/armv7_devel/
git checkout origin/v4.14.x-sama5-armv7 -b tmp
v4.19.x-sama5-armv7(Longterm 4.19.x)の場合は以下のとおりです。
#~/armv7_devel/
git checkout origin/v4.19.x-sama5-armv7 -b tmp
ビルドを行います。
#~/armv7_devel/
./build_kernel.sh
ルートファイルシステム
Debian 9
| User | Password |
|---|---|
| debian | temppwd |
| root | root |
ダウンロードを行います。
#~/
wget -c https://rcn-ee.com/rootfs/eewiki/minfs/debian-9.6-minimal-armhf-2018-11-26.tar.xz
検証を行います。
#~/
sha256sum debian-9.6-minimal-armhf-2018-11-26.tar.xz
c9d9b2623131829eeeefa153274219d89887a1984b8dde72cfbfe29f29c7a10d debian-9.6-minimal-armhf-2018-11-26.tar.xz
解凍を行います。
#~/
tar xf debian-9.6-minimal-armhf-2018-11-26.tar.xz
Ubuntu 18.04 LTS
| User | Password |
|---|---|
| ubuntu | temppwd |
ダウンロードを行います。
#~/
wget -c https://rcn-ee.com/rootfs/eewiki/minfs/ubuntu-18.04.1-minimal-armhf-2018-11-26.tar.xz
検証を行います。
#~/
sha256sum ubuntu-18.04.1-minimal-armhf-2018-11-26.tar.xz
d8190bc858bab9db83bec03707b2636dc23646fca2a0420fb49adbedf7d492c5 ubuntu-18.04.1-minimal-armhf-2018-11-26.tar.xz
解凍を行います。
#~/
tar xf ubuntu-18.04.1-minimal-armhf-2018-11-26.tar.xz
マイクロSDカードの設定
この命令では、DISK=/dev/mmcblk0と仮定していますが、lsblkはデバイスIDを決定するのに非常に便利です。
export DISK=/dev/mmcblk0
マイクロSDカードのパーティションテーブル/ラベルを消去します。
sudo dd if=/dev/zero of=${DISK} bs=1M count=50
パーティションレイアウトを作成します。
util-linux v2.26以降、sfdiskは書き直され、libfdiskに基づくようになりました。
sudo sfdisk --version
sfdisk from util-linux 2.27.1
#sfdisk >= 2.26.x
sudo sfdisk ${DISK} <<-__EOF__
1M,48M,0xE,*
49M,,,-
__EOF__
#sfdisk <= 2.25.x
sudo sfdisk --unit M ${DISK} <<-__EOF__
1,48,0xE,*
49,,,-
__EOF__
パーティションをフォーマットします。
for: DISK=/dev/mmcblk0
sudo mkfs.vfat -F 16 -n BOOT ${DISK}p1
sudo mkfs.ext4 -L rootfs ${DISK}p2
for: DISK=/dev/sdX
sudo mkfs.vfat -F 16 -n BOOT ${DISK}1
sudo mkfs.ext4 -L rootfs ${DISK}2
パーティションをマウントします。
ほとんどのシステムでは、これらのパーティションは自動的にマウントさ れるはずです。
sudo mkdir -p /media/boot/
sudo mkdir -p /media/rootfs/
for: DISK=/dev/mmcblk0
sudo mount ${DISK}p1 /media/boot/
sudo mount ${DISK}p2 /media/rootfs/
for: DISK=/dev/sdX
sudo mount ${DISK}1 /media/boot/
sudo mount ${DISK}2 /media/rootfs/
#~/
カーネルとルートファイルシステムのインストール
カーネルのバージョンは日常的に変わる可能性がありますので、新しいユーザーのために、この記事に掲載されているカーネルビルド用のスクリプトは、どのカーネルバージョンがビルドされたかを示すヒントを与えてくれます。
-----------------------------
Script Complete
eewiki.net: [user@localhost:~$ export kernel_version=4.X.Y-Z]
-----------------------------
この「export kernel_version=4.X.Y-Z」をお使いのビルド/デスクトップ環境に正確にコピー&ペーストし、Enterキーを押すと、あとで使用する環境変数が作成されます。
export kernel_version=4.X.Y-Z
ルートファイルシステムのコピー
#~/
sudo tar xfvp ./*-*-*-armhf-*/armhf-rootfs-*.tar -C /media/rootfs/
sync
sudo chown root:root /media/rootfs/
sudo chmod 755 /media/rootfs/
カーネルイメージのコピー
カーネルイメージのコピーは以下のとおりです。
#~/
sudo cp -v ./armv7_devel/deploy/${kernel_version}.zImage /media/boot/zImage
カーネルデバイスツリーバイナリのコピー
#~/
sudo mkdir -p /media/boot/dtbs/
sudo tar xfvo ./armv7_devel/deploy/${kernel_version}-dtbs.tar.gz -C /media/boot/dtbs/
カーネルモジュールのコピー
#~/
sudo tar xfv ./armv7_devel/deploy/${kernel_version}-modules.tar.gz -C /media/rootfs/
ファイルシステムテーブル(/etc/fstab)
sudo sh -c "echo '/dev/mmcblk0p2 / auto errors=remount-ro 0 1' >> /media/rootfs/etc/fstab"
sudo sh -c "echo '/dev/mmcblk0p1 /boot/uboot auto defaults 0 2' >> /media/rootfs/etc/fstab"
マイクロSD/SDカードの取り外し
sync
sudo umount /media/boot
sudo umount /media/rootfs
12 か月後
RobertCNelson
このトピックを分割しました: '19 年 1月 4 日
投稿が新しいトピックに分割されました。
ATSAMA5D27-SOM1-EK1 Getting Started - OS Virtualization