Bluetooth Low Energyは、ほとんどの国で免許不要の2.4GHz ISM(Industrial Scientific Medical)バンド(2402MHz~2480MHz)で動作します。最近のBluetoothおよび規制基準の変更により、Bluetooth SMARTのデバイスは最大100mW(20dBm)の送信電力を送信できるようになりました。しかし、Bluetooth Low Energy無線は干渉が大きい場合、RFチャンネルを2つに落とすことができるため、すべての国で100mWの送信電力が使用できるわけではありません。
つぎもご覧ください。
Bluetooth Low Energyによる気象ステーション
BlueGigaのBLE112 Bluetooth Low Energy モジュールの入門ガイド
Silicon Labs - UG103.14: Bluetooth® LE Fundamentals
まとめ
bluetooth distance