品番CDR05BX104BKSS-ZANAHについて、ZANAHはどういう意味ですか?
メーカーのドキュメント(2ページ)をご参照ください。
ドキュメントによると、
サフィックスの例:品番CDR01BX102BKUR-ZAAAA
文字 「Z 」は、AVXの特殊仕様であるAOL-2550が適用されることを示します。特殊なサフィックスについては、以下の表を参照してください。
最初の「AA」は、1.4項に示されているように、特別なサンプルテストを示します。
2番目の「AA 」は、特別なパッケージング/マーキングの基準を示します。
AN = シングルロット・デートコード(SLDC)が必要です。
AH = マーク付き、バルクパッケージングです。
他にコメントや質問はありますか?お気軽にお問合せください。