CE-Kennzeichnung für Draht- und Kabelprodukte

Barley_Li DigiKey Employee
Oct '17 im Englischen Original
Die CE-Kennzeichnung macht ein fertiges Produkt auf dem europäischen Markt legal vertriebsfähig und erklärt, daß das fertige Produkt allen geltenden europäischen Richtlinien und Vorschriften entspricht.

Erfüllen also alle Draht- und Kabelprodukte die CE-Norm?
Das hängt von der endgültigen Anwendung der Draht- und Kabelprodukte ab.
- Die CE-Kennzeichnungsrichtlinien richten sich an fertige Produkte, nicht auf Komponentenebene. Im Allgemeinen erfordern Draht- und Kabelprodukte, die in Maschinen und Geräten verwendet werden, keine CE-Kennzeichnung.
Der Draht oder das Kabel selbst hat keine spezifische Verwendung oder Anwendung, da er auf verschiedene Arten verwendet werden kann. Die Konformität des Endprodukts, das die Drähte enthält, wird durch Tests in Bezug auf das Endprodukt bestimmt. Die Übereinstimmung des in diesem Produkt verwendeten Kabels basiert auf dieser spezifischen Anwendung und der Leistung des Drahtprodukts in diesem fertigen Produkt.
- Gemäß der neuesten Norm der CE-Kennzeichnung für Kabel- und Drahtprodukte gilt diese seit dem 1. Juli 2017 nur für Kabel, wenn die Kabel fest in Gebäuden installiert sind.
Die neue europäische Norm EN50575 umfaßt die Reaktion von Kabeln auf Feuer, einschließlich Flammenausbreitung, Rauchentwicklung, Bildung geschmolzener Tröpfchen und Säuregehalt.
Siehe hierzu auch diesen blog: