Cirrus Logicのボイスソリューション

はじめに

Cirrus LogicのVoice Capture開発キット(598-2471-KIT-ND)は、AmazonのAlexa Voice Service(AVS)を利用したハンズフリー製品を開発するための完全なソリューションです。このキットは、Cirrus LogicのSoundClear®ボイスキャプチャソリューション、スマートコーデック、MEMSマイクロフォン、およびAVS APIを活用したコントロールコンソールを備えており、開発者は商用レベルの音声アクティベート製品を容易に構築できます。このソリューションは、開発コストを削減し、統合プロセスを加速させ、イノベーションを可能にします。

キットの内容は、次の通りです。

  • Cirrus Logic Voice Captureボード
  • Raspberry Pi 3
  • スピーカ
  • マイクロUSBコネクタ付き電源
  • IDCリボンケーブル
  • 必要な全ソフトがプリロードされた8GBマイクロSDカード

ボイスキャプチャボードは、付属のケーブルでRaspberry Pi 3に接続したり、Raspberry Pi 3の上にハットとして設置することができます。

開梱

  • 組立てる前のキット

  • Raspberry PI 3、Duet Board、Speakerをハット構成で組み立てた状態

Amazon Voice Servicesの統合

ウェブブラウザを開き、https://raspberrypi:3000/に接続すると、ウェブブラウザは安全でない接続について警告を出しますが、無効なセキュリティ証明書で続行してください。

Chromeの場合

Firefoxの場合

Amazon Voice Services(AVS)の構成

次にAmazonへのサインオンを開きます。https://developer.amazon.com/

次にサインインします。https://developer.amazon.com/

「Alexa」タブを選択します。

Alexa Voice Serviceの「Get Started」を選択します。

チューニング

Duetボードのチューニングは、合理的で極めて簡単です。このボードは箱から出してすぐに素晴らしいサウンドが得られるため、チューニングは、特定のアプリケーションに最適なサウンドを得るため、またはマイクやスピーカを交換する場合にのみ必要です。

最初に設定できるのは、SoundClearのTXバイパスゲインです。また、SoundClearの有効/無効を設定することもできます。

次の設定は、内蔵マイクからマイクを変更する場合です。ここでは、外部マイクを使用することと、マイクの間隔を指定するだけです。

ここでは、RXパスのゲインおよびイコライザを設定できます。

これはスピーカの音を調整するためのものです。

ここでは、基本的な入力ゲインをいじります。マイクから十分な音を拾っていることを確認するためです。

この最後のセクションは、ノイズキャンセルに関するものです。マイクやリファレンスにおけるノイズキャンセル信号の遅延時間を調整することができます。また、ノイズキャンセルのためマイク信号をピックアップするのに必要なDTD閾値を変更することができます。

最初に出力されるグラフは「オーディオレベル」です。2つのグラフがあり、1つは入力ゲインを示し、もう1つは出力ゲインを示しています。

2番目のグラフは、「オーディオモード」です。これは、TX、RX、または両方のパスが使用されているときを示します。

ERLEは、マイク間のノイズキャンセルを示しています。これを見ながらノイズキャンセリングパラメータを変更することになります。.

これはDTDを示しています。これは、マイクがRXパス上でコマンドをピックアップするためにTXに必要な閾値です。

これはRX EQです。RXイコライザに変更を加える場合に使用します。

これは、オーディオをチューニングするための非常に合理的でユーザーフレンドリなセットアップです。必要なパラメータと、用途に応じて変更する必要のあるパラメータに焦点をあてています。チューニングの詳細については、以下のチューニングガイドでご確認ください。

コメント

ご質問やご意見がございましたら、TechForumまでお寄せください。TechForum

Cirrus Logic doc1.pdf(1.4 MB)
Data Sheet.pdf(316.5 KB)
Quick Start Guide.pdf(5.8 MB)
Tuning Guide.pdf(1.7 MB)
User Guide.pdf(1.4 MB)




オリジナル・ソース(English)