電流伝達比(CTR)とは何ですか?
答: 電流伝達比(CTR) は、オプトカプラを選択する際の重要なパラメータです。
オプトカプラの利得は、電流伝達比(CTR)として表されます。これは、フォトトランジスタの出力電流(Ic)をLEDの入力電流(If)で割った比率であり、パーセンテージで示されます。
CTR = (Ic / If) × 100%
CTRは温度や経年劣化によって変化しますか?
答: CTRは、順方向電流、コレクタ - エミッタ間電圧、および周囲温度の影響を受けます。
CTRは高温で低下し、LEDの経年により時間とともに劣化します。最悪の条件下でも安全を確保するため、保証された最小のCTRを用いて回路設計を行ってください。
詳細記事をご覧ください
安定した絶縁型SMPSのフィードバックのためのオプトカプラのバイアスを理解する
絶縁型SMPSのフィードバックループにおける補償ネットワーク設計