DF14-20S-1.25CでLVDSケーブルを作成したいと考えています。
コンタクトは、DF14-2628SCFAで良いものと考えております。
ここで、リード線(単線、および、ツイストペア)を探すことができません。
適合品(推奨品)を御教示いただけないでしょうか?
DF14-20S-1.25C のデータシートは、次の通りです。
このデータシートのp.3に、適合電線の仕様が記載されています。(推奨電線はUL1571です。)
適合電線:スズメッキ軟銅線、導体サイズ:AWG26~AWG32(7芯)、被覆外径:直径0.54~1mm
ここで、端子としてDF14-2628SCFAをお使いになるということですので、導体サイズはAWG26~AWG28となります。
AWG、7芯/線径、スズメッキ銅線、被覆線径などをDigi-Keyの検索フィルタにかけると、たとえば次のような
CNC Tech社の製品が検索で得られます。
また、推奨電線とされているUL1571については、特別なワイヤではなく、これにこだわる必要はないと思われます。
ツイストペア線で検索した場合、AWG28ではたとえば
https://www.digikey.jp/short/z123jv
などがございます。
DK Employee御担当者様
調査および回答ありがとうございます。
単線については、御提示していただいた商品で対応を進めたいと思います。
ツイストペア線については、御指定いただいた中から選択してみたいと思います。
@HiromichiMatsumura 様
ケーブル10368シリーズのベースであるUL10368規格は次の通りです。
なお、推奨電線であるUL1571規格は、次の通りです。
以上、ご参考までにご紹介させていただきました。
DK Employee御担当者様
規格情報ありがとうございます。
ぱっと見では問題なさそうに思います。
後ほど、詳細を確認させていただきます。