パッシブプローブはGaNゲート測定に十分でしょうか?

絶縁プローブはハイサイドのGaNゲート電圧を測定する最良の方法かもしれませんが、高価です。パッシブプローブはより安価な選択肢ですので、どの程度有効に機能するのかを確認しておくことは有用です。

パッシブプローブでも2本のプローブを使用したA–B減算または疑似差動(pseudo differential)手法によりGaNゲート信号を測定できますが、いくつかの制限があります。

GaNのスイッチング速度が非常に速いため、大きなコモンモードノイズが現れやすく、また入力容量(通常3.9pF~10pF)がプローブ負荷を引き起こすことがあります。これにより、測定されるゲート電圧が実際の値より17%~30%低く表示されることがあります。

より良好な低インピーダンスのパッシブプローブ(5kΩ // <2pF)を使用した場合でも、約2.7V peak-to-peak程度の残留ノイズが存在し、測定精度を低下させます。

高インピーダンスのパッシブプローブは予想以上に良好な性能を示しましたが、低インピーダンスのパッシブプローブは信頼性の高い絶縁プローブの結果にかなり近い結果を示し、パッシブプローブの選択肢の中では最も適した選択肢となりました。


要点を以下に示します。

GaNゲート測定には、絶縁プローブが最適な選択肢となります。 その理由は以下のとおりです。

  • 最も高いCMRR
  • 最も低いプローブ負荷
  • 最も正確な真のVGS
  • 最もクリーンな波形
  • 高dv/dtでも最高の性能

パッシブプローブを用いた測定方法の比較を以下に示します。

  • A-B法: 実用可能ですが、ノイズが多く誤差が生じやすいです。
  • シングルプローブ二段階測定(single-probe two-step) パッシブのみの方法としては最良であり、絶縁プローブの精度により近い結果が得られます。

オシロスコーププローブ

DC/DCスイッチングコントローラ | 電源管理(PMIC)| 電子部品ディストリビュータ | DigiKey

関連記事:
GaNゲート信号の測定になぜ特別なプローブが必要なのですか?
従来のブートストラップ方式ゲートドライブ回路がGaN設計で問題を引き起こすのはなぜですか?
最新のDC/DCコンバータ設計においてGaN FETがシリコンFETに取って代わるのはなぜでしょうか?
GaN FETは性能上の利点が大きいですが、どのような課題があるのでしょうか?




オリジナル・ソース(English)