Latticeのデュアルマーク付き部品

Latticeにはデュアルマークの付いた部品が多く、これがお客様を混乱させています。この記事では、デュアルマークの付いた部品が何であるか、そして受け取ったものが正しい部品であるかどうかを見分ける方法を説明します。

ここでは、品番LC4128V-10TN128Iを例に説明します。お客様がこの部品を注文しましたが、間違ったものを受け取ったと感じました。お客様は、部品のマーキングの画像を提供され、その内容は以下のようなものでした:

1行目: LATTICE
2行目: LC4128V
3行目: 75TN128-10I
4行目: B51BRR58

2行目は部品のシリーズを示しており、今回はLC4128Vというシリーズになります。4行目はロット番号です。3行目が最も重要で、その部品が何であるかを知ることができます。
75と10Iは、この部品がデュアルマークであることを示しています。75は品番LC4128V-75TN128Cを示す記号であり、10Iは品番LC4128V-10TN128Iを示す記号です。

この部品のデータシートには、74ページに以下のメッセージが掲載されています。_注:ispMACH 4000デバイスは、商用で最もスピードが遅いグレードのispMACH 4000Zデバイスを除き、すべてデュアルマークが付いています。例えば、商用スピードグレードの「LC4128C-5T100C」は、工業用グレードの「-75I」でも販売されています。商用グレードは、関連するデュアルマークの工業用グレードよりも常に1つ上の速度グレードです。最も遅い商用のスピードグレードであるispMACH 4000Zのデバイスは、商用グレードのみが表示されています。

全てではありませんが多くのLatticeの部品はデュアルマークされており、データシートはお客様の部品がデュアルマークの部品かどうかを調べるための素晴らしいリソースです。




オリジナル・ソース(英語)