LITEONは、ご存知のとおり、主にオプトエレクトロニクス部品およびアクセサリの供給元であり、その製品には LTST-C150TBKT も含まれます。最近、このデバイスのMSL分類に関するお問い合わせを数件いただいています。なぜ時折、MSL3以外の分類が表示されるのでしょうか。一体どういうことでしょうか?
同じような不一致がある他の多くの製品と同様に、本製品のMSL定格は必ずしもサプライヤのみによって設定されるものではありません。最終組立業者も影響力を持っており、一部の組立施設では他社よりも気密性が高く耐湿性に優れたパッケージを製造しています。MSL3は製品シリーズの基準値ですが、個々の製品に異なる表示がある場合は、お届けした製品の表示を信頼してください。
また、サプライヤの資料には、これらの製品の保管と取り扱いについて以下のように記載されています。
LEDの保管環境は、温度30°Cまたは相対湿度70%を超えないようにしてください。元のパッケージングから取り出したLEDは、1週間以内にIRリフローすることを推奨します。元のパッケージングから出して長期間保管する場合は、適切な乾燥剤を入れた密閉容器に入れるか、窒素雰囲気のデシケータに入れることを推奨しています。元のパッケージングから出して1週間以上保管するLEDは、はんだアセンブリの前に約60°Cで少なくとも24時間ベーキングする必要があります。