「LPS」又は「有限電源」の商品表示がある電源装置は、文字通り最大許容出力電圧、出力電流及び定格電力に関して制限があります。これらの要件は、IEC規格IEC 60950-1に記載されています。
IEC 60950-1 ここをクリック
LPS製品を使用する利点は、操作中、取り扱い中、または障害発生時の火災や感電のリスクが低いため、制限が少ないことです。LPS電源装置に使用される材料は、他のクラスの電源装置と同じ定格を満たす必要がないため、製造コストが少なくて済むことがよくあります。
LPS電源の正確な仕様(限度値)は、メーカーによって若干記述が異なりますが、どれも同じ数値を指しています。以下に2つの例を示します。
TDK-Lambda Americas

CUI Incorporated

この情報はどのように役立つでしょうか?電源装置がLPS定格を有していることを知れば、コストを削減するのに役立ち、また、様々な機関の承認を受けた複数の製品の間で購入を決定する際に、選択肢が増える可能性があります。一部の認証は、特定のアプリケーションには必要ない場合があります。
LPS定格を持つ電源装置を探すには、当サイトの電源カテゴリで承認機関フィルタ(または類似のタイトル)の下にある「LPS」を探してください。
例:AC/DCデスクトップおよびウォールアダプタ ここをクリック 。製品索引 > 電源 - 外部/内部(オフボード)> AC/DCデスクトップおよびウォールアダプタ > 承認機関 ‘LPS’
その他の電源製品は、メインページから検索して見つけることができます。
ここをクリック https://www.digikey.jp/
参考文献:
(CUI)制限電源(LPS)要件の概要
[ここをクリック 制限電源(LPS)要件の概要 | CUI Inc]
(TDK-Lambda Americas Blog) What is a Limited Power Source?(有限電源とは何ですか?
[ここをクリック http://power-topics.blogspot.com/2012/06/what-is-limited-power-source.htm]
(MEAN WELL) Power Supply Expert(電源エキスパート)
[ここをクリック https://www.meanwell.com/qa.aspx?c=11].