特長
- MarshallのJCM2000 DSL-401*、40ワット用
- 物理的なデザイン・部品は、可能な限りオリジナルのファクトリユニットに近いものを採用しました。
- 素材や設計仕様も、純正品に近づけることで、純正の「音色」を再現しています。
- 仕様・サイズは図面をご参照ください。
- 弊社が掲載していないモデルをご存知ありませんか?その場合は、弊社までご連絡ください。
- D免責事項: *Hammond Mfg.またはDigi-KeyはMarshall Amplificationとは提携していません。アンプのモデル名はアンプメーカーの商標であり、参照目的でのみここに記載されています。
部品詳細
製品図面、組立手順書、出荷重量など詳細については、下記の品番をクリックしてください。
インターナショナル電源トランス117/234V、 50/60 Hz
品番:290JDX
品番をクリックしても商品ページが表示されない場合は、特注品である可能性があります。特注品をご希望の方は、こちらをクリックして特注品申込書をご利用ください。
MarshallのJCM2000 DSL-401*で使用
Dagnall*品番: TXMA-00080
コア: ボビン
TechForumのクロスリファレンスカテゴリは、Digi-Keyが販売していない部品または廃止された部品を対象としています。当社のエンジニアとテクニシャンは、これらの部品の仕様を確認し、その代替品を推奨いたします。推奨された部品を調査して、お客様のアプリケーションで動作することを確認してください。