기업들은 MTBF, MTTF 그리고 FIT 데이터를 사용해서 제품 또는 부품의 신뢰성을 보여주고 몇 개의 제품을 만들어야 할 지 결정합니다. 제조업체들은 이러한 값을 계산하는 데 서로 다른 방법과 조건을 사용합니다. 이 게시글은 일반적인 정의와 어떻게 이런 수치들이 산출되었는지에 대해 들여다볼 것입니다.
MTBF(Mean Time Between Failure, 평균 고장 간격) 는 하드웨어 또는 부품이 얼마나 신뢰할 수 있는 지에 대한 척도입니다. 주어진 장치 또는 시스템의 어떤 고장과 다음 고장 사이의 평균 시간으로 정의되며 일반적으로 시간 단위로 측정합니다. 이 통계 값은 주어진 부품에 대해 많은 표본으로 장기간에 걸쳐 발생한 우발적인 고장 간 경과하는 평균 시간을 나타냅니다. 시스템 내 다양한 부품들의 알고 있는 고장률로부터 계산해서 시스템의 신뢰성을 나타내기도 합니다.
예를 들어:
시장에 1,000개의 제품이 운영되고 있다고 가정하고, 100시간 후 고장 날 제품의 유닛 수를 예측하고 미리 준비해야 할 제품의 수를 결정합니다.
이 경우 사용되는 계산식은 1,000 유닛 X 100 시간 = 100,000 시간/유닛입니다.
MTBF가 50,000 시간이라면 고장 날 것으로 예상되는 유닛 수는 100,000 ÷ 50,000 = 2 유닛입니다. 따라서 고장 날 유닛을 교체하기 위해 2개의 유닛을 준비해야만 합니다.
MTBF 계산 값은 제조업체의 계산 방법과 계산 조건이 다르기 때문에 제조업체에 따라 달라집니다. 2 종류의 계산 방법과 환경 조건의 결합으로 다양한 계산 조건이 있습니다. 이것이 계산 결과에 여러 형태가 있는 이유입니다.
MTTF(Mean Time To Failure, 고장 평균 시간) 은 제품의 초기 사용 후 결함이 발생하기까지의 시간을 나타냅니다.
MTBF와 MTTF에는 동일한 계산법이 사용되지만, MTBF는 수리가 가능한 제품에 그리고 MTTF는 수리가 불가능하거나 수리 비용이 너무 높은 제품에 적용됩니다.
일반적으로 전원 공급 장치의 신뢰성을 나타내기 위해 MTBF를 사용되지만, 소형의 온보드 제품과 같이 수리가 명백히 어려운 제품들을 나타내기 위해 MTTF도 사용합니다.
FIT(Failures In Time, 작동 시간 내 고장 수) 는 고장률을 나타내는 단위로 109시간당 고장 난 제품 수를 나타냅니다.
예를 들어 10FIT일 경우, 109시간당 10개의 고장이 발생할 것입니다.
FIT 값은 신뢰성 데이터에 표시된 MTBF 또는 MTTF을 사용해 아래 공식으로 계산할 수 있습니다.

다음 게시글에는 Texas Instrument 및 ON Semiconductor사의 MTBF/MTTF/FIT 검색 링크가 있습니다:
Texas Instruments MTBF 및 FIT 신뢰성 데이터
On Semiconductor MTBF 및 FIT 신뢰성 데이터
게시글의 내용과 이미지는 TDK의 FAQ로부터 제공되었습니다.
영문 원본: MTBF, MTTF and FIT Data