NEMA定格は、他の規格と比べると当社では目にする機会はそれほど多くありませんが、やや分かりにくい場合があります。これらは侵入保護等級(IPxx)に類似していますが、重要な点として、油、冷却液、腐食性物質といった特定の流体に対する保護に重点が置かれているという点があります。基本的な概要は、NEMA Enclosure Typesドキュメントから抜粋した以下の表を参照してください。
もう1つ覚えておくべき点として、NEMA定格7から10は、程度の違いはありますが、危険環境および内部爆発を対象としています。それ以外は非危険環境用と見なされます。以下の表をご参照ください。
全文は以下をご覧ください。
NEMA Enclosure Types
また、NEMA定格とIP定格の比較については、以下の記事が参考になります。
IP定格の数字は何を表していますか?NEMA定格との関係は?