OD1232-SPOT/DIN( 1053-1142-ND )はOrion Fansのキットで、付属のファンをDINレールに取り付けることができます。しかし、このクリップ自体は、単体の品番がないようで、交換部品を必要とするユニットを扱うお客様にとって混乱の原因となる、やや特殊な部品です。
これは完全な解決策ではありませんが、もしこの問題でお困りであれば、このキットで使用されているアダプタクリップは、Phoenix Contactの 277-2296-ND だと思われます。完全ではない理由は、キットにはこのクリップが取り付けられているフレームが含まれていないためです。また、当社で取り扱っているファン用アクセサリを確認した限りでは、その部品に対する適切な代替品は見当たりませんでした。
それでも、このクリップの交換に少なくとも1人のユーザーが苦労したことを考えると、この情報を共有する価値はあると思われます。これを特定できれば、現場で破損してしまった場合でも、その問題への対処を始めるための出発点にはなるはずです。