OnsemiのFUSB303 USBコントローラ を見ると、FUSB303BとFUSB303という2つの異なる品番を見つけることがあります。
両者の違いは何でしょうか?
一般にFUSB303Bは、FUSB303のアップデート版で、バスパワー機器に最適化されていることを除けばこれら2つの品番は同じデバイスです。バスパワー機器とは、USBコネクタのVBUSピンから電力を供給される機器で、通常はバッテリを搭載していません。
FUSB303は、モードが変更されたり有効化されたりするたびに、USB Type-C ErrorRecoveryステータスによって切り替えるように設計されています。設計、静電容量、電源投入のタイミング、ソース時間にもよりますが、この遷移のタイミングによってはVBUSソースがデタッチを検出する場合があります。 FUSB303BはErrorRecoveryによりこの遷移を除去しました。それ以外は同じデバイスです。