Qoitech ABのパワーアナライザOTII-ARC-PRO - アダプタは付属していますか?

OTII-ARC-PROには電源が​​付属していません。この質問に対して以前受け取った回答は次のとおりです。

「付属のUSBケーブルでOtii Arc/Aceをコンピュータに接続します。可能であれば、ChargeマークのあるPCのUSBポートを使用してください。これはハイパワーを示し、ポートは最大1.5Aをデバイスに供給します。このマークのないUSBポートは、通常500mAまでしか供給できません。」

注意: USBポートから供給される電流は、Otii Arc/Aceとデバイスの両方に電力を供給するために使用されます。

1916-OTII-ARC-PRO-ND




オリジナル・ソース(English)