評価項目4:NGINXのパフォーマンス
はじめに、この投稿はRaspberry Pi 5とその他のモデルに関する水平的評価の一部です。
詳細については、その投稿をご覧ください。
このシリーズの前のテストは、こちらでご覧いただけます。
評価項目1:CPUテスト
評価項目2:メモリテスト
評価項目3:ネットワークテスト
個人用ウェブサイトを構築したり、Raspberry Piをローカルサーバとして使用する場合、最もよく使用されるコンポーネントはNGINXです。NGINXは、オープンソースの高性能HTTPおよびリバースプロキシサーバです。これらの4機種のRaspberry Piモデル( Zero 2W 、PI3B+ 、PI4 、および PI5 )にNGINXを事前に設定しました。今回使用したテストツールは、軽量ながら強力なHTTPベンチマークツールであるwrkです。主に、単一マシンでのマルチコアCPU環境でHTTPサービスのパフォーマンステストを行うために使用されます。使用したテストコマンドは次のとおりです。
wrk -t 4 -d 30s -c 100 http://127.0.0.1:80
以下は、このテストで得られたデータです(図1)。データから判断すると、PI 5のパフォーマンスは依然として非常に高く、ベンチマークデータも依然として最高値です。中小規模のウェブサイトを運営するには、問題なく使用できます。
図1