最新の回路設計のほとんどは、エネルギー効率を重視しています。エネルギー消費量が少ないことは、DCアプリケーションでは2つの大きな利点を保証します:バッテリサイズの小型化とセルの長寿命化です。自然と次のステップは、バッテリを排除すること、またはその定期的な交換をなくすことになります。それは可能でしょうか?
Renesas Electronicsは、低電圧アプリケーションにおける電池寿命の延長や電池レス動作のための回路オプションを提供することを目的に、MCU向けにSOTBプロセス技術を開発しました。性能を犠牲にすることなくアクティブ電流とスタンバイ電流の両方が減少するため、従来のシリコンジオメトリの大小に関連する2つの電流間の通常のトレードオフが回避されます。

この技術は、以前はエネルギー制約を経験していたかもしれないIoTアプリケーションに対して、メンテナンスフリーの有望なソリューションを提供します。IoTネットワークが小型バッテリや低電流レベルを供給するエネルギーハーベスティングに依存することが多いことを考えると、RE0x MCUシリーズはスマートホーム、パッシブモニタリングシステム、ポータブルデバイス、ウェアラブルなどで一般的に使用されているセンサとの連携に適しています。
Renesas REファミリのMCUには、ピエゾ、ソーラー、振動などのエネルギー収集源への直接接続を可能にするエネルギーハーベスティング制御(energy harvesting control, EHC)回路が搭載されています。EHCは起動時の突入電流から保護し、オプションの充電池やスーパーキャパシタの充電も制御します。
REファミリは、現在Digi-keyサイトではRE01シリーズで代表されています。[ここをクリック [click here https://www.digikey.jp/short/4tvw3w]。 製品索引 > 集積回路(IC)> 組み込み - マイクロコントローラ > 仕入先フィルタ:Renesas + シリーズフィルタRE01
その他のマイコン製品については、以下のリンクをご利用ください。[ここをクリックhttps://www.digikey.jp/products/ja/integrated-circuits-ics/embedded-microcontrollers/685 ] 製品索引 > 集積回路(IC)> 組み込み - マイクロコントローラ、またはホームページから検索してください。[ここをクリック https://www.digikey.jp/ ]。
評価ボードの一部としてREファミリのマイクロコントローラを試してみたいとお考えですか?EK-RE01のお見積もりをご希望の場合は、当社の技術スタッフにお問い合わせください。[ここをクリック https://www.renesas.com/us/en/products/software-tools/boards-and-kits/eval-kits/ek-re01-256kb.html ]。
ミニ用語集:
SOTB = Silicon on Thin Buried Oxide(シリコン層下の薄い埋め込み酸化膜層):Renesas独自のトランジスタ技術
SOI = Silicon on Insulator(シリコン層下の絶縁膜):SOTBが形成されるウエハタイプ
EHC = Energy Harvesting Circuitry(エネルギーハーベスティング回路):RenesasのMCU製品に組み込まれた回路
BOX = Buried Oxide(埋め込み酸化膜層):リーク電流と寄生容量を最小限に抑えるSOTB技術の薄い酸化膜層
SOTBの構造とSOTBとバルクCMOSのハイブリッド構造の可能性については、Renesasの説明図をいくつかご紹介します。


参考文献:
Renesas Energy Harvesting Application Note(Renesasエネルギーハーベスティングアプリケーションノート)[ここをクリック https://www.renesas.com/jp/ja/document/apn/energy-harvesting-launch-operation-demo-using-quick-start-mode-enabling-effective-mcu-utilization ]
Renesas REファミリ [ここをクリック https://www.renesas.com/us/en/products/microcontrollers-microprocessors/re.html ]