Replacement for encoder opto module

Jeg har et defekt opto modul fra en Usdigital encoder, type nr EM1-1-32. Hvad kan erstatte denne type af f.eks Broadcom encodere?

Hello carloginge,

Welcome to the DigiKey TechForum! Although we do not carry the EM1-1-32; I suggest taking a look HERE to see if any of these will work for you. The main thing with the EM1-1-32 is that the resolution is determined by the disk/tape you are using. I’m not certain if these will read the same discs, but they’re your best shot at a replacement that I can find.


Hej carloginge,

Velkommen til DigiKey TechForum! Selvom vi ikke bærer EM1-1-32; Jeg foreslår, at du tager et kig HER for at se, om nogen af ​​disse vil virke for dig. Det vigtigste med EM1-1-32 er, at opløsningen bestemmes af den disk/tape du bruger. Jeg er ikke sikker på, om disse vil læse de samme diske, men de er dit bedste skud på en erstatning, som jeg kan finde.