makahdz.qoitech Verified Supplier Rep
健康状態(State of Health、SoH) は、バッテリが新品時と比較した全体的な状態を示す指標です。通常、バッテリが当初の容量、電力供給や性能をどの程度維持しているかを示します。
SoHは、充放電サイクル数、極端な温度への曝露、保管状態、自然劣化など、いくつかの要因によって影響を受けます。SoHが低いということは、たとえ完全に充電されていても、バッテリが元々蓄えられるエネルギー量や供給できる電力が減少していることを意味します。
SoHは長期的な劣化を追跡するため、 主に経時的な健康状態のモニタリングが不可欠な充電可能なバッテリに用いられます
SoHはしばしば充電状態(State of Charge、SoC) と混同されますが、これらは異なる特性を指します。
- 𝗦𝗼𝗖は、現在利用可能な電荷量を示します — これは充電式バッテリと非充電式電池の両方に適用されます。
- 𝗦𝗼𝗛は、バッテリの初期性能のうち、現在どれだけの性能が残っているかを示します — これは 主に充電式バッテリに適用されます。
#lowpowerglossary #batteryglossary