ハンドジェスチャ認識は、ウェアラブルセンサ、レーダ、飛行時間(ToF)方式、ビジョンシステムなどのさまざまな技術を単独で、または組み合わせて実現可能な、実用性が高まりつつあるヒューマンマシンインタラクション(HMI)の一形態です。おそらくRGBカメラは、複雑で微妙かつ曖昧なジェスチャを最も幅広く認識できる可能性を秘めていますが、RGBカメラが提供する膨大な量の高次元データにより、ジェスチャの解釈は極めて困難な課題となっています。こうした高次元データからハンドジェスチャを検出するために多くの画像処理技術が用いられてきましたが、AIの最近の進歩によって、この課題は、より現実的に解決できるようになりました。さらに、ますます複雑なモデルを実行できるエッジデバイスの登場により、サーモスタット、インフォテインメントシステム、自動販売機などの日常的な機器において、ハンドジェスチャを入力手段として利用できるようになりました。
ゲームコントローラのハードウェア
AIによる前処理によって、RGBカメラを用いたビジョンベースのハンドジェスチャ認識をいかに効果的に実現できるかを示すため、Raspberry Pi上で動作する複数のゲームを、ハンドジェスチャを使って起動・操作できるインタラクティブなデモ(図1)を制作しました。このゲームコントローラは、STMicroelectronicsの STM32N6 マイクロコントローラ(MCU)をベースにしており、同社初のニューラルプロセッシングユニット(NPU)を搭載した製品です。これにより、コンピュータビジョンや音声処理向けのモデルなど、より大規模なAIモデルをエッジ側でリアルタイムに実行できるようになります。その結果、AI推論をリモートサーバに依存するアプリケーションと比較して、低遅延、プライバシーの強化、ハードウェアおよび帯域幅コストの削減といったメリットが得られます。このMCUの主な特長は次のとおりです。
- 最大動作周波数800MHzのArm Cortex-M55、Arm MVE(M-Profileベクトル拡張)、およびFPU
- 動作周波数1GHz、600 Gopsおよび288 MAC/cycleを提供するST Neural-ART Accelerator
- 4.2MBのSRAMに加え、複数の高速外部メモリインターフェース
- Neo-Chrome 2.5D GPUに加え、高機能なグラフィックスをサポートするその他の周辺機器
- CSI-2カメラインターフェース、ISP、H.264エンコードアクセラレーションを含むビデオパイプライン
STM32N6 を使い始める最も簡単な方法の1つは、 STM32N6570-DK ディスカバリーキットを利用することです。このボードには、5インチのタッチLCD、カメラモジュール、外部メモリ、デジタルマイク、ボードコネクタ(USB Type-C、Ethernet、microSDカード、Arduino拡張ヘッダなど)を含む、さまざまな開発支援機能が搭載されています。図2に示すように、これらの多くのオンボード機能や STM32N6 の高度な機能を紹介できるよう、ボードはデモに直接組み込まれています。
このデモ用に設計されたカスタムゲームアプリケーションは、あらゆるLinuxベースのシステムで実行可能ですが、ここでは利便性を考慮してRaspberry Piを使用しました。このアプリケーションは、USB経由で STM32N6570-DK ボードからゲームの操作信号を受信し、現在何が実行されているか(例:メインメニュー、ゲーム1、ゲーム2など)を示す状態情報をコントローラに返します。Raspberry Piと STM32N6570-DK ボードの両方に電力を供給し、それぞれの電力供給要件を満たすために、USB Type-C-to-Type-Cケーブルと適切な電源が使用されています。
ゲームコントローラのアプリケーション
STM32N6570-DK ボードのサポートの一環として、STは物体検出、セグメンテーション、姿勢推定などのタスクを実行するAIモデルのサンプルをいくつか提供しています。このデモは、x-cube-n6-ai-hand-landmarksアプリケーションに基づいており、MediaPipe Hand Landmarkerから派生した2つのカスケードモデルを用いて、手のランドマークを推定します。パイプラインの最初のモデルは手のひら検出器であり、カメラからの画像全体を入力として受け取り、手を探します。手が検出されると、その領域だけを抽出するように画像が切り出され、2番目のモデルに入力されます。2番目のモデルは、手のランドマークを特定します。推論は STM32N6 上でリアルタイムに行われ、これによりパイプラインは30 FPSのフレームレートを維持できます。図3は、このモデルによって検出される21個の手のランドマークと、それらがどのように番号付けされているかを示しています。この最終出力は、しばしばスケルトンデータと呼ばれます。
図3: 2段階のAIパイプラインが返す、番号が割り当てられた21個の手のランドマーク
出典:https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker
スケルトンデータとは、高次元の画像データを、関節やその他の身体的特徴を表す低次元の点群に抽出・要約したものです。このデモプロジェクトでは、リファレンスアプリケーションのコンピュータビジョンパイプラインによって生成された 21個のデータポイントを直接使用し、ルールベースの判定ロジックを通じてジェスチャを認識します。例えば、リスト1に示された擬似コードを考えてみましょう。これは、「#1」ジェスチャ(図4)が行われているかどうかを判定するために使用されます。これは、各指の関節のx座標とy座標を単純に比較し、人差し指が真上を指しており、他の指がそうではないかどうかを確認するものです。このジェスチャやその他のサポートされているジェスチャを検出するために使用される完全なコードは ゲームコントローラのソースコード内のapp.cファイルに記載されています。
リスト1: スケルトンデータを用いて「#1」
ジェスチャを検出するための擬似コード
FUNCTION check_num1_gesture(landmark)
// If the thumb is bent inward (works for left and right hands)
IF abs(landmark[4].x - landmark[17].x) < abs(landmark[3].x - landmark[17].x)
// If the index finger is not tilted either left or right by more than 33.7 degrees
IF (landmark[8].y - landmark[5].y) > (abs(landmark[8].x - landmark[5].x) * 1.5)
// If the index finger is pointed up
IF (landmark[6].y > landmark[5].y) AND (landmark[7].y > landmark[6].y) AND (landmark[8].y > landmark[7].y)
// If the middle finger is not pointed up
IF (landmark[10].y < landmark[9].y) OR (landmark[11].y < landmark[10].y) OR (landmark[12].y < landmark[11].y)
// If the ring finger is not pointed up
IF (landmark[14].y < landmark[13].y) OR (landmark[15].y < landmark[14].y) OR (landmark[16].y < landmark[15].y)
// If the pinky finger is not pointed up
IF (landmark[18].y < landmark[17].y) OR (landmark[19].y < landmark[18].y) OR (landmark[20].y < landmark[19].y)
RETURN True
RETURN False
END FUNCTION
このジェスチャ認識に対するシンプルなアプローチには、実装が容易であること、実行効率が高いこと、動作が確定的であることなど、いくつかの利点があります。ごく少数のジェスチャしか扱わない、私たちのアプリケーションのように単純なものであれば、これは妥当なアプローチと言えます。しかし、ジェスチャごとに特徴量を手作業で定義することは、間違いを起こしやすいプロセスであり、例外的なケースでは、結果としてうまく動作しないことがよくあります。例えば、リスト1の擬似コードは、手のひらを正面から見せた場合は、ジェスチャ「#1」を正しく認識できますが、ユーザーが手を側面から見せた場合には、おそらく正しく認識できないでしょう。さらに、ジェスチャを追加してアプリケーションを拡張していくと、その作業は非常に手間がかかり、すぐにコードベースは管理しづらくなってしまいます。より洗練されたアプローチとしては、目的のジェスチャを表す厳選されたスケルトンデータのデータセットを用いてディープラーニングモデルを学習させ、それを画像処理パイプラインの3つ目のモデルとして導入する方法が挙げられます。もちろん、そうするには追加の開発や実装の労力が必要ですが、その結果得られるモデルの性能が向上する保証はありません。
各フレームで検出された手のランドマークを、既知のすべてのジェスチャと照合する手間を省くため、Raspberry Pi上のゲームアプリケーションは、現在の状態を STM32N6570-DK 上のコントローラアプリケーションに伝達します。そうすることで、コントローラはその状態に関連するジェスチャのみを判定します。例えば、ゲーム1をプレイしているときは、コントローラはゲーム1の操作に使用されるジェスチャのみを判定します。
図2を参照すると、ゲームの操作信号と状態情報が同じUSBインターフェースを介してやり取りされていることがわかります。これは、ディスカバリーキットのUSB1ポートがUSB複合デバイスとして列挙されるよう、USBデバイスミドルウェアを追加し設定することで実現しました。つまり、HIDキーボードとして機能するためのHID(Human Interface Device)クラスと、仮想COMポートを提供するためのCDC(Communications Device Class)クラスという2つのUSBデバイスクラスを組み合わせています。HIDキーボードは、認識されたジェスチャに応じてキー押下イベントを送信することで、ゲームアプリケーションを操作します。例えば、メニュー画面からゲーム1を選択するために、ユーザーが「#1」のジェスチャを行うと、STM32N6 が「1」のキー押下イベントを送信します。仮想COMポートにより、ボード間のシリアルメッセージのやり取りが可能になり、ゲームアプリケーションはこれを使用して状態情報(例:「state:0」、「state:1」)をコントローラに送信します。
本記事の執筆時点では、このデモのベースとして使用されているx-cube-n6-ai-hand-landmarksアプリケーションはFreeRTOS上で動作しますが、STの STM32CubeN6 パッケージで提供されているミドルウェアコンポーネントは、Eclipse ThreadX RTOS(旧 Azure RTOS)をベースにしています。そのため、ThreadXに依存しないSTのclassic core middlewareパッケージを使用して、USBデバイスのミドルウェアをコントローラ・アプリケーションに追加しました。これはいくつかのUSBデバイスクラスをサポートしていますが、本プロジェクトではHID、CDC、およびCompositeBuilderクラスのみ使用しました。ミドルウェアファイルを追加した後、(このSTコミュニティの投稿にあるチュートリアルに基づいて)HID記述子を変更してデバイスをキーボードとして定義し、CDCインターフェースをゲームアプリケーションからの状態メッセージを解析するように設定し、CompositeBuilderクラスをカスタマイズしてHIDクラスとCDCクラスを単一の複合デバイスに統合しました。
STM32N6570-DK ゲームコントローラアプリケーションの完全なソースコードは、このGitHubリポジトリにあります。元のアプリケーションに加えたすべての変更を確認するには、コミット履歴を参照してください。
ゲームランチャーとゲーム
このデモでは STM32N6570-DK とそのAIアクセラレーション機能に焦点を当てていますが、全体像を把握できるよう、ここではカスタムゲームアプリケーションについても簡単に概要を説明します。ゲームランチャーは、PyGameライブラリを使用してGUIを作成し、キー押下イベントを処理するシンプルなPythonスクリプトです。ゲーム自体は個別のWebブラウザウィンドウで起動し、スクリプトによってメインメニューから選択されたウィンドウが最前面に表示されます。 現在、ランチャーメニューは図5(a)のように表示され、Zig ZagとFishyの2つのゲームに対応しています。各ゲームのプレイ開始前には、ユーザーに遊び方が表示されます(図5(b)および図5(c))。
図5:(a)メインメニュー画面、(b)ゲーム1(Zig Zag)の遊び方、(c)ゲーム2(Fishy)の遊び方
参考までに、ゲームアプリケーションのファイルは、Raspberry Piでデモを実行するための手順とともに、このGitHubリポジトリで公開されています。
結論と今後の展望
本プロジェクトは、STM32N6 シリーズのMCUが、ますます高性能化するAIモデルを実行でき、これによりエッジ側での高度なアプリケーションを実用的に展開できることを示しています。もちろん、改善や拡張の余地はまだ残されています。前述のとおり、手作業で定義した特徴量に依存するのではなく、スケルトンデータを用いて学習させた第3のモデルをパイプラインに追加することで、ハンドジェスチャを予測することが可能です。これにより、コントローラがより多様なジェスチャをより確実に認識できるようになれば、ゲームの追加も容易になります。ゲーム以外にも、このアプリケーションをカスタマイズすることで、ロボットの制御やドローンのナビゲーションといった実用的な用途向けに、ジェスチャ認識機能を利用できます。STM32N6が提供する性能には、エッジ側で他にどのようなことが実現できるかを探求する余地は十分にあります。