ビスマスを含まない最低融点はんだをお探しの場合は、Chip Quik, IncのSMDIN52SN48をご検討ください。
融点は244°F(118°C)と低いです。SMD291フラックスとの使用を推奨します。

プリント基板から部品を取り外す必要がある場合、SMD1NLキットの合金は、基板から部品を取り外すことができるよう、より長い時間溶融状態を維持するように設計されています。

詳細については、 ChipQuikのSMD除去キットの取扱説明書に記載されています。
UnaSpringervNP
このレビューをどうもありがとうございました。