모듈형 장치(직접 연결을 위해 핀 또는 커넥터로 된 인터페이스를 가지는 독립형 장치 또는 센서)에 관한 한, 각 제조업체들은 핀아웃을 문서화하는 고유한 방법을 가지고 있으며, 도면이 항상 핀의 "물리적 배치"에 일치하는 방향으로 되어 있지는 않습니다. 간혹 3차원 도면과 2차원 도면 간에 괴리가 있을 수 있어 다른 도면과 비교했을 때 한쪽 면에 있는 핀이 다른 쪽으로 바뀐 것처럼 보일 수 있습니다. 그래서 결국에는 접지에 전압을 그리고 전원 핀에는 접지를 연결해서, 부품을 단락 시킬 가능성이 높습니다.
위와 같은 일이 발생할 수 있는 부품의 예시입니다: SHARP/Socle Technology에서 만든 반사형 거리 센서인 GP2A200LCS0F(Digi-Key 부품 번호 1855-1000-ND). 기억해야할 중요한 사항입니다: 2차원 핀아웃과 전기적인 회로도는 예상되는 3차원 배치에 일치하도록 뒤집고 돌릴 수 있지만, 실제 3D 핀아웃에 일치하는 동일한 방향으로 항상 그려지는 것은 아닙니다. 이 부품의 규격서 2 페이지에는 1, 2, 3번 핀이 실제로 어디에 있는 지를 보여주는 각 면이 투영된 2차원 도면과 함께 중요한 문구를 보여주고 있습니다. 다음은 "투영도"에 익숙하지 않은 분들에 도움이 될 수 있는 다소 시각적인 자료입니다:
이 도면들은 동일한 부품을 여러 관점에서 볼 수 있는 CAD(Computer Aided Design, 컴퓨터 지원 설계)에서는 상당히 표준적이며, 이 경우에서는 "정면도"가 어느 정도 3차원적 관점에서 실제 핀아웃을 보여주기 때문에 가장 중요합니다. 1, 2, 3번 핀은 부품을 어떻게 회전하는 지에 따라 확실한 위치가 정해지기 때문에 정면도가 2차원의 전기적 도면에 대해 설명할 수 있을 것으로 여겨집니다.
해당 제조업체는 확실한 위치에 대한 단 하나의 참조만 있으면 된다고 생각했습니다. 2페이지 및 5페이지의 2차원 도면에는 아무런 문제가 없습니다. 단지 뒤집거나 돌리지 않아 치수 도면과 일치하는 방향으로 되어 있지 않을 뿐입니다. 이는 전기적 도면에서 다소 흔한 일로 종종 혼란을 야기합니다. 일부 제조업체는 잘못된 의사소통을 방지하기 위해 도면을 여러 번 참조함으로써 다중 참조를 합니다. 2차원의 전기적 도면을 어느 방향으로든 돌리거나 뒤집을 때 방향이 일치해야 하는 것이 중요하며, 이것이 가능하지 않다면 도면에 문제가 있는 것입니다.