Microchip
ウェビナー実施日:2023年3月21日
ツールを知る - マイクロコントローラによる機能安全
この投稿では、マイクロコントローラによる機能安全に関するMicrochipのウェビナー「Know your Tools – Functional Safety with Microcontrollers」の主な要点とよくある質問について説明しています。経験豊富なプロフェッショナルの方でも、好奇心旺盛な初心者の方でも、ウェビナーで多くの貴重な情報を得ることができます。ウェビナー、資料、および関連コンテンツへのリンクは、投稿内に記載されています。ウェビナーの録画視聴に登録されたお客様には、PowerPointプレゼンテーションのコピーが提供されます。すべてのスニペットとコンテンツはMicrochipの提供によるものです。
機能安全とは、あらゆる種類の自動保護に依存する製品の全体的な安全性の一部です。この自動保護システムは、入力に対して正しく応答し、故障に対して予測可能な応答をする必要があります。ソフトウェアは自動保護システムで大きな役割を果たし、これらの安全システムの設計と完全性評価の複雑さを増します。Microchipの実績に裏打ちされた経験は、コストと開発時間を最小限に抑えながら機能安全要件を満たすのに役立ちます。PICおよびAVR機能安全対応8ビットマイクロコントローラ(MCU)は最新のハードウェア安全機能を搭載しており、ISO26262、IEC 61508、IEC 60730認証を取得し、アプリケーションの信頼性と冗長性を高めることができます。Functional Safety Readyの認証を受けた製品は、統合されたハードウェア安全機能と、以下のサポート資料を提供します:安全マニュアル、FMEDA(故障モード影響診断解析)レポート、診断ソフトウェアライブラリ。
主な要点
- 機能安全とは、人の健康への危害や損害、財産や環境への損害といった許容できないリスクから解放されることです。
- FIT (Failure In Time) = 10 億時間の動作あたりの故障数
- 抵抗器の故障モードには、オープン、ショート、抵抗値変化があります。
- FMEDAは、MCUの故障モードを記述するための文書ツールです。
- 機能安全は、自動車、産業、家庭、鉄道、医療に適用されます。
よくある質問
他の製品についてはどのようなサポートを提供していますか?
- 8ビット、16ビット、32ビットのマイクロコントローラ製品をサポートしています。
MCCとは何ですか?
- コードコンフィギュレータは、ユーザーがコードをセットアップしてプログラミングを容易にし、時間を節約するのに役立ちます。グラフィックインターフェースにより、アプリケーションのプログラミングと実行が非常に簡単になります。
認定されたリソースはどのように顧客の役に立つのか?
- 仕様に応じた、テスト済みの材料を使用することにより、実装が容易になることを示すのに役立ちます。
どのパッケージを購入すればよいですか?
- 必要なデバイスの種類を特定し、当社のWebサイトにアクセスしてさらにサポートを受けることをお勧めします。基本パッケージは設計を開始するためのもので、スターターパッケージにはソフトウェア診断も含まれており、フルパッケージには認証とレポートも含まれています。
MCUのFIT分布はどのように推定していますか?
- これは、標準のシリコン分布に基づくさまざまなモジュールのシリコンレベルに基づいています。
その診断法はOEMに受け入れられていますか?
- 認定されているため使用可能で、許容されるための手順に従っています。
同じアプローチが医療機器にも適用されますか?
- はい、ほとんどの医療機器にはライフサイクルがあるので、この場合にも当てはまります。
これらの安全パッケージはMicrochip Studioでサポートされていますか?
- いいえ、Studio には含まれていません。
機能安全はIEC 62368では考慮されていませんが、この規格に関連して、御社の製品にどのように適用される可能性があるかコメントいただけますか?
- その質問には後日お答えします。現在サポートしている仕様ではカバーされていません。
MCUのFIT分布はどのように推定していますか?
- 各モジュール、DIE エリア、およびその他のいくつかの要素に基づきます。
各規格について、すべての資料が利用可能ですか?
- 当社は、最新のデバイスごとにリストされている規格をサポートしています。
Microchipは、顧客がこれらのタスクを達成するための受託サービスを提供していますか?
- 技術的な見地から、Microchipはお客様の資料作成のお手伝いをすることができます。私たちは認証機関ではありませんが、お客様のドキュメントやニーズ、ライブラリを個別にサポートすることができます。
診断ライブラリと機能安全コンパイラは認証されていますか?
- 機能安全バージョンのコンパイラはいくつかの認証を受けています。コンパイラはすでに認証済みです。ライブラリは6ビット製品の認証を受けています。
ウェビナーとリソースリンク
ウェビナー登録リンク:
DigiKeyウェビナーセンター:
DigiKey TechForumウェビナー投稿:
サプライヤセンター:
DigiKey メーカーが提供する製品:
リソース:
- 全てのコンテンツ
- YouTube - マイクロコントローラ用機能安全パッケージ
- Microchip製品の機能安全性
- Microchip開発ツールとソフトウェア
- Microchip製8ビットマイクロコントローラ(MCU)の機能安全
ウェビナーのスライド例
- 録画されたウェビナーの視聴登録をされたお客様には、より詳細なスライドとPowerPointプレゼンテーションのコピーが提供されます。.