ブレッドボードを使用した試作は、有意義な経験となり得ます。ブレッドボードに出入りする配線を含めすべての接続を整然と配置しておくことによって、この試作をより確実なものにできます。
配線を改善する1つの方法は、ブレッドボードに接続する単線の22AWGワイヤをねじることです。 これはハンドドリルを使用するとすぐに行うことができます。
まず、ドリルのチャックにワイヤを挿入します。
次に、ドリルを使用してワイヤをねじります。
そして次に、図に示すように、このステッピングモータドライブへの電源接続として、ワイヤをブレッドボードに接続します。
この作業は一瞬で完了しますし、回路が整然となるので、どこに何があるのかが分かり易くなり、トラブルシューティングが容易になります。
ご健闘をお祈りします。
APDahlen