我們經常被問到零件是否有極性,但它並不總是立即顯而易見。這篇文章將涵蓋我們被問到是否有極性的常見組件。電氣環境中極性的定義是電路中電流的方向。在直流系統中,很可能存在正極和電中性點(稱為接地點,即 0V 點)。存在具有正電壓側和負電壓側的雙極直流系統。按照慣例,直流電流是從正極端子流向負極端子(或接地)。電子沿相反方向流動。交流電沒有一致的極性,因為極性通常在 50 或 60Hz 的正負之間波動。
由於某些原因,當涉及到電氣系統組件時,它開始變得有些模糊。讓我們從我們經常被問到的無源元件開始,例如電阻。
無源元件
電阻
在電氣分析中,常見的做法是假設電阻具有極性,以便更容易想像人們在設計某些東西時可能認為電流將如何流動。我相信,這種做法常常讓人認為電阻必須是極性的。實際上,電阻可以被認為是具有非常特定的瓦數和電阻額定值的特別電線。電阻的物理特性完全取決於內部使用什麼材料來阻止或減少任一方向的電流。因此,任何類型的基本電阻器在設計、結構和物理方面都是非極性的。
電感
我們被問到的第二個最常見的零件是電感。電感有點類似電阻,只不過它們是專門為以磁能形式儲存電能而設計的。電感可以簡性為圍繞鐵磁性材料(或其他磁性材料)的花式線圈。由於物理、設計和結構的原因,電感並沒有特定的放置方式,就像電阻一樣。我相信這種困惑再次來自於分析實踐和某些應用,在這些應用中,當涉及電流方向時,極性是必要的。即使電感沒有極性,電流流動的特定方向也會改變電感內部和周圍的磁極。例如,繼電器上的線圈在電路圖上具有特定的極性標記,只是為了指示正確啟動繼電器的電流預期方向,並不表示線圈本身已極性。磁極可能會受到電極的影響,但它們是完全獨立的概念。
電容
就極性而言,電容稍微複雜一些。電容中的介電材料以及電容的整體設計決定其是否極性。以下是一些範例:
- 鋁電解電容:幾乎總是極性的,除非規格書或參數特別指出它們是否是雙極的。鋁聚合物電容也是如此。
- 陶瓷電容:無極性;亦沒有發現有極性的特別例外。
- 薄膜電容:這些電容往往不會極性,但是,如果有人不確定,請檢查規格書。製造商經常指出事物是否極性,因為這對於需要極性的應用至關重要。如果規格書沒有真正說明(從我所看到的規格書來看),那麼它很可能沒有極性。
- 鉭電容:本質上是極性的,反向電壓會破壞這些類型的電容器。
- 雲母電容:一般為非極性。
- PTFE 電容:從技術上講,這些電容採用薄膜設計,因此它們也往往是非極性的。
金屬觸點 / 開關 / 其他通用無源元件
存在沒有明確聲明極性的任何其他類型的被動設備,那麼它很可能沒有極性。開關和金屬觸點根本不需擔心極性,因為一切都是機械的,而且金屬無論如何都能導電。極性是一種決定或破壞零件和/或設計的屬性,因此它是規格書中的必要內容。所詢問的組件的一個例子是簧片開關。這些基本上只是簡單的機電開關,具有由磁場移動的簡單金屬觸點,因此它們沒有極性。
有源元件
有源元件幾乎總是極性的,因為它們需要電源才能發揮作用。然而,根據有源元件的類型,某些方面可能不需理會電流方向,例如輸入和輸出。有極性的有源元件比無源元件複雜得多,因此始終建議您閱讀規格書以了解您對零件的特定問題。
以下是一些活性成分的範例:
- 二極體:通常是極性的,取決於類型(齊納二極體是特殊情況,根據電壓它們可以是雙極性的)。
- 電晶體:對於電源,是的,它們需要特定的正電源或負電源;對於傳導電流,這取決於電晶體的類型和所使用的模式。
- AC DC 轉換器:輸入為雙極;輸出可以是單極(全正或全負電壓和接地參考,也可以是雙極,正負電壓輸出都具有接地參考)。電源本質上是極性的。
- 晶體振盪器/諧振器:如果晶體/諧振器是兩個引腳版本,它們通常不會極性,可以透過任何一種方式供電。確保在資料表中檢查多引腳版本。