스프링 장착 접점의 개요

일반적으로 스프링 장착 (포고 핀) 접점은 피스톤, 바디, 스프링, 엔드 캡의 네 가지 주요 부품으로 구성됩니다.

스프링 장착 접점의 주 목적은 보드 간 연결입니다. 핀 또는 테일 (tail)을 한 쪽 PCB에 납땜 또는 프레스 핏 방식으로 고정하고 반대편 회로 기판에 접촉 패드를 적용하면, 배터리 커버의 개폐와 같은 기계적인 움직임을 통해 핀 또는 테일이 접촉 패드와 연결됩니다. 접점의 전도 경로는 피스톤으로 연결되어 있어서, 스프링의 장력이 피스톤과 반대편 기판의 접촉 패드를 서로 견고하게 밀착시키면 반대편 기판으로 전도 경로가 연결됩니다.

스프링 장착 핀의 주요 장점은 보드 간 정밀한 정렬이 필요 없고, 일반 커넥터보다 진동에 대한 내성이 높으며, 시스템의 장기적인 움직임이나 진동으로 인해 보드 정렬이 틀어지더라도 시간이 지나면 접속 상태가 안정적으로 유지된다는 점입니다.

스프링 장착 접점 핀의 상대물에 대한 자세한 내용은 다음 게시글을 참고해 보시기 바랍니다:



영문 원본: Connecting Spring Loaded Contacts