aaron.liu Verified Supplier Rep
どの太陽光発電用インバータの設計にも、共通する耳の痛い現実があります。それは、負荷が高くなればなるほど発熱が増え、その熱こそが長期的な信頼性の敵となるということです。IGBTやMOSFETをはじめとするパワー半導体が、その主な原因となっています。これらはスイッチング時に多くのエネルギーを熱として消費しますが、ほとんどのインバータは密閉された屋外筐体に設置されているため、意図的に熱を放出ない限り、その熱は逃げ場がありません。広く知られている経験則(周囲温度の上昇に伴い接合部温度も上昇し、温度が10°C上昇するごとに部品の寿命はおよそ半分になる)からも、最初から適切な熱管理を行うことの重要性を物語っています。
この記事では、インバータの種類ごとにファンの選定プロセスを解説し、実運用上で重要なDCファン、ACファン、ECファンの各方式のトレードオフについて取り上げ、見落とすことのできない重要なパラメータについて解説します。
セントラルインバータとストリングインバータ:冷却要件は同じではありません。
セントラルインバータ(100kW以上)
大型のセントラルインバータは、限られた空間に大量の熱を発生させます。内部の気流経路は長く、ヒートシンクのフィン配列は高密度で、ダストフィルタもほとんど設置されています。これらすべてがシステムインピーダンスを増加させます。ここでのファン選定には、単に風量(CFM)が大きいだけでなく、高い静圧性能が求められます。一般的な選択肢としては、大型フレームの軸流ファン、後向き羽根の遠心ブロワ、および冗長構成のN+1ファンアレイなどが挙げられます。冗長性は重要です。暑い夏の午後に定格負荷状態でファンが1台故障した場合、熱暴走などの異常事態に至るのではなく、制御されたシャットダウンが実行されるまで、残りのファンがシステムを十分に維持できる必要があります。
ストリングインバータ(3kW~110kW)
ストリングインバータには、まったく異なる制約条件があります。これらはコンパクトで、多くの場合壁掛け式であり、コスト制約が厳しく、近隣の建物や住宅からのファン騒音に対する苦情が現実的な懸念となる場所に設置されます。このような場合、PWM速度制御を備えたコンパクトなDC軸流ファンを採用するのが一般的です。軽負荷時には低速(かつ低騒音)で運転し、温度センサが必要と判断した場合にのみ回転数を上げます。 この「オンデマンド冷却」方式により、ファンの摩耗が軽減され、発電出力の低い朝夕の時間帯における騒音が低減され、ベアリングの寿命も大幅に延びます。
DC、AC、またはEC:適切なモータタイプの選択
| ファンタイプ | 速度制御 | 効率 | 最適な用途 |
|---|---|---|---|
| DC | 優秀(PWMまたは電圧制御) | 高い | ストリングインバータ、コンパクトな筐体 |
| AC | 限定的 | 中程度 | 単純な換気、定速運転用途 |
| EC(電子整流式) | 優秀(0~10VまたはPWM) | 非常に高い | セントラルインバータ、大風量要件 |
DCファンはストリングインバータの設計において主流となっています。PWM制御が標準となっており、タコメータ(FG)出力によりコントローラが実際の回転速度を監視でき、アラーム出力(RD)は熱保護によるシャットダウンに至る前に故障を検出します。制御システムへの統合は容易で、コストも手頃です。
ACファンは配線が簡単ですが、現代のインバータ設計で求められるような制御の柔軟性に欠けています。定速運転であるため、負荷が20%の場合でも定格回転数で動作し続けることになります。これはエネルギーの無駄であるだけでなく、不要な騒音やベアリングの摩耗の原因にもなります。
ECファンは最高クラスの効率を実現し、大風量かつ高静圧を必要とする用途でも安定して動作します。一方で、コストが高く、制御インターフェースが複雑になるというトレードオフがあります。大型のセントラルインバータでは、ファンの消費電力自体が効率に影響を及ぼす重要な要素となるため、その追加コストは多くの場合、十分に正当化されます。
選定を左右する実際のパラメータ
風量(CFM)と静圧: ファン性能曲線(P-Q曲線)は、単に最大風量を確認するだけでなく、システムのインピーダンス曲線に適合させる必要があります。ヒートシンクの密なフィンやダストフィルタは、動作点を静圧曲線の深い領域へとシフトさせます。システムのインピーダンスが高く、自由空間での風量性能に最適化されたファンを選定した場合、設計時に見込んだ風量のほんの一部しか得られなくなります。
電源電圧および制御機能: 一般的なDCファンの電源電圧としては、12V、24V、48Vがあります。まず最初に、電圧が設計で利用可能なものと一致していることを確認してください。電圧以外にも、PWM制御範囲(デューティサイクルが30%未満では確実に回転しないファンもあります)、閉ループ監視用のFGパルス出力、および故障検出用のRDアラーム接点などがあります。
ベアリングのタイプ: 周囲温度が50°Cを超える可能性のある環境で24時間365日連続運転するインバータには、デュアルボールベアリングが実用的な選択肢です。これらは、高温環境や水平以外の取り付け姿勢において、スリーブベアリングよりも優れた性能を発揮します。騒音が主な制約となる場合は、流体動圧軸受(FDB)の採用を検討する価値があります。ボールベアリングよりも静かに動作しますが、高温環境下での寿命はやや短くなる傾向があります。
IP定格と耐腐食性: 屋外用インバータには、最低でもIP55定格のファンが必要です。ファン付近から直接水が浸入する可能性がある場合、IP65がより適しています。沿岸部や工業地帯では腐食要因が加わります。コーティングされたインペラ、防食処理されたモータハウジングを備えたファンが入手可能であり、塩分を含む空気環境下でファンが早期に故障するリスクを考えると、追加コストに見合う価値があります。設計で吸気フィルタを使用する場合は、最初から製品ドキュメントにメンテナンススケジュールを盛り込んでください。フィルタが詰まると、システムインピーダンスが設計時の動作点を大幅に超えて増加します。
認証: CEおよびRoHSは、ほとんどの市場において基本的な要件となっています。北米での展開においては、UL/cUL認証が重要です。また、欧州の顧客からは、REACH規制への準拠がますます求められるようになっています。システム面では、PWM制御ファンのEMC特性について、評価試験の際に注意を払う必要があります。モータ駆動部から発生する伝導ノイズや放射ノイズが、感度の高い周波数帯域に現れる場合があるためです。
最終決定の前に確認しておくべき事項
-
定格の自由空間風量(Free-Air CFM)で評価するのではなく、実際の最悪の運転条件(最高周囲温度 + 最大負荷 + 経年劣化したフィルタ)でファンを動作させてください。
-
温度制御ループがファンの回転速度を滑らかに変化させることを確認してください。急激な変化は、可聴ノイズや機械的ストレスの原因となります。
-
N+1冗長構成のアレイについては、1台のファンが故障しても、高温の排気が動作中のファンに再び吸い込まれる再循環経路が生じないことを確認してください。
-
ファンのリード線の長さとコネクタの適合性は、早い段階で確認してください。ファンのコネクタが基板のフットプリントと合わないために、開発終盤になってハーネスを変更する羽目になるのは、本来なら避けられるトラブルです。
まとめ
太陽光発電用インバータの熱管理は、適切に実施するために必要な設計工数をかける価値があります。設計を誤った場合の影響、すなわち出力のディレーティング、コンデンサや半導体の寿命短縮、不要なトリップ動作は、発電量を直接低下させるとともに、現地保守コストを増加させます。インバータのアーキテクチャ(セントラルインバータまたはストリングインバータ)に適したファンタイプおよび仕様を選定し、制御要件と効率要件に適したモータ技術を選び、さらにデータシート上のピーク性能ではなく実際の運転条件で性能を検証することが、適切な設計につながります。
インバータや電力変換装置の設計において、興味深いファン選定上の課題に直面されたことがあれば――例えば、特殊な取り付け条件、高地設置時のディレーティング、住宅用設置における騒音要件など――ぜひコメント欄にご記入ください。具体的な内容について詳しく議論できれば幸いです。
Cooltronについて:Cooltronは1999年以来、冷却ファン、ブロワ、ヒートシンク、およびカスタムアセンブリを含む熱管理ソリューションの設計・製造を行っています。製品は医療、産業用オートメーション、自動車、再生可能エネルギーなどの分野で幅広く採用されており、UL、ETL、TUVの規格認証を取得しています。
参考資料:Solar Inverter Cooling Fan Selection Guide