金のコンタクトを使用する利点は、少なくとも3倍あります。金メッキを施すことで、腐食に対する耐性が強くなるため、過酷な環境に適しています。また、摩耗することなく、より多くの嵌合サイクルに耐えることができるので、頻繁に嵌合させたり外したりしなければならない状況では金が適しています。 3つ目の利点は、抵抗が低いことです。これにより、錫のコンタクトよりも導通性が向上し、低電圧回路(5V以下)で明確に推奨されます。
https://www.nishihararikoh.co.jp/whisker/whisker_3.html
オリジナル・ソース(英語)
クリスさんの返信:
上記のような基本的ルールに加えて、金(またはパラジウムニッケル)しか使用してはいけないという制限もあります。
・錫メッキコンタクトによって生成されるラインノイズのため、すべてのアナログ信号においては金は必須。
・産業分野の環境で嵌合しないで露出しているコネクタ。
・純粋な錫メッキされた、アニール処理されていない表面のウィスカ成長のため、コンタクト間隔が1mm未満のすべてのコネクタ
1つの嵌合コネクタシステムに金と錫を使用することはできません。この2つのメッキの作用は十分に研究されていませんが、標準電極電位により接点が腐食し、(金= +1.5 V 錫= +0.15 V - 銅が亜鉛に接触する雨樋を見てください)信頼性がないことが分かります。
詳細はMolexの「コネクタ」をご覧ください:http://www.connector.com/gold-or-tin-versus-gold-and-tin/#ixzz4irNbDrRT