ヒートガン は、熱収縮チューブ、熱収縮はんだスリーブ、基板のはんだ除去、プラスチック溶接、その他、最高の精度と制御を必要とする多種多様なアプリケーションに適した一般的なツールです。

ここでは、ヒートガンを操作する際に役立つ安全ガイドラインをご紹介します。
-
作業中は常に換気してください
ヒートガンで作業する際は、常に換気しておくことをお勧めします。塗料を軟化させると溶剤が排出されることがあり、また、はんだ付けやプラスチックの溶接時に蒸気が発生することがあります。 -
水のある場所での作業は避けてください
ヒートガンは電動工具であり、水の近くで使用するのは危険です。 -
実際に使用する前に、まず試してください
ヒートガンを操作する前に必ず試してみることをお勧めします。風量、温度、およびご使用になる材料と熱風の適合性を確認してください。 -
安全な操作
怪我をしないように注意してください。ヒートガンの空気温度は200℃以上のものが多く、髪の毛や皮膚を傷める原因になります。髪の毛、皮膚、または防具を付けていない体の部分に直接ヒートガンを向けないようにしてください。次の画像は、約 625-725°F (~330-385°C) のヒートガンを使用する際の適切な防具の例を示しています。