Trident Neptune Metalシリーズコネクタ:コンタクトは?

ITT Cannonは、Trident Neptune Metal(TNM)シリーズを含む、幅広い堅牢な コネクタを提供しています。これらのコネクタの多くは、大きな電源コンタクトと小さな信号コンタクトの異種コンタクトを使用しています。TNM6S14-0304P1L は良い例で、4つの信号コンタクトと3つの電源コンタクトを備えています。このコネクタの関連製品リストには、関連するすべてのコンタクトが表示されていますが、どれが電源用でどれが信号用かを知るにはどうすればよいでしょうか。

この特定のデバイスの場合、ITTはAPKシリーズ部品 031-8717-020 が TNM6S14-0304P1L/2643121 の電源コンタクトであることを確認しています。経験則として、電源コンタクトを見つけるには、このシリーズの関連コンタクトリストでAPKシリーズ製品を検索してください。紹介されている他のコンタクトはすべて信号ラインで使用できますので、選択肢は豊富です。




オリジナル・ソース(English)