BridgeluxのVero SEアレイのマーキングが、弊社の製品紹介ページやデータシートに掲載されている参考写真と完全には一致していない場合があります。マーキングには、プラス(+)とマイナス(ー)の記号の横に異なる文字が記載されていることがあります。ここで取り上げている品番は 976-1568-ND(BXRC-30E4000-D-73-SE)です。このシリーズのチップオンボード(COB)LEDモジュールは、2つのプラス入力端子、反対側に2つのマイナス端子を備えているように見えます。そこで問題となるのは、これらの端子をどのように配線すればよいかということです。
配線手順へのリンク
以前にも他の部品で触れましたが、実装/取り付けに関するドキュメントは、製品紹介ページにリンクされているメインのデータシートに必ずしも記載されているとは限りません。今回、私がみつけたこの部品と類似のワイヤ挿入方法を示す詳細なガイドがこちらです。このドキュメントは厳密には同一部品向けではありませんが、BridgeluxはSEシリーズ全体で同じ端子表記を使用しているため、配線手順も基本的に同じと考えてよいでしょう。その他のマーキングに関わらず、プラス端子同士は電気的に接続され、マイナス側の端子同士も同様に接続されます。詳細は取り付け手順書の14ページをご覧ください。
2つのポートを備えていることで、複数の構成に対応でき便利です。この独自の構成により、複数のユニットを直列または並列に簡単に接続できます。下の図は直列接続の例を示しています。
関連投稿
こちらは、SEシリーズの異なるバリエーションでも同様の手順が使用されていることを示す、別の説明ドキュメントを紹介した投稿です。