WSLシリーズやWSLPシリーズなど、VishayのPower Metal Strip抵抗器のコーティングにクラックが見られることがあります。このクラックが抵抗器の性能に影響しないか心配になるかもしれません。このクラックの問題について説明する前に、VishayのPower Metal Strip抵抗器の構造について理解しましょう。
一般的にチップ抵抗器は、セラミック基板とその上の部品材料の薄い層で構成されています。しかし、Vishay Power Metal Strip抵抗器は、全金属溶接構造で、基板がありません。金属製の抵抗素子は十分な厚さがあり、自立しています。厚膜チップ抵抗器の場合、表面が環境にさらされると脆弱になりますが、Power Metal Strip®の大きな断面は環境の影響をほとんど受けません。

Power Metal Strip抵抗器ファミリは、耐熱のシリコンベースコーティングが施されています。このコーティングの目的は:
- 端子メッキ工程で、抵抗器の素子をマスクして、その素子部がはんだで電気メッキされないようにします。
- Vishayが抵抗値を印刷するための媒体として機能し、梱包プロセス中に部品の方向をそろえるのに役立ちます(上下方向)。
- 基板の組み立て時に部品を真空吸着して配置することができます。
最も重要なことは、コーティングの存在が部品の長期的な信頼性や機能の要件ではないということです。クラックを無くす究極の方法は、コーティングを完全に除去することです。
したがって、Vishayではこれらのコーティングの亀裂は外観上の問題に過ぎないと考えています。
特にWSLシリーズの部品のクラックについて詳しく知りたい場合は、以下をご確認ください:
Vishay WSLシリーズ抵抗器のクラック問題