WAVESURFER 3104Z-PROMO-1にはプローブ何本同梱されますか

テレダイン・レクロイの4chオシロについてくる標準アクセサリについて教えてください。

@naoya.kanno

Teledyne LeCroyのオシロスコープ 3104Z-PROMO-1 の付属品についてご質問をいただきました。

製品のデータシートに、以下のように記載があります。

訳)

4本:÷10 パッシブプローブ

1枚:Micro SDカード(本体に装着済み)

1個:Micro SDカードアダプタ

1個:前面保護カバー

1部:NISTトレーサブル校正証明付き商用キャリブレーション

1本:電源ケーブル

1部:クイックスタートガイド

1件:3年間保証

特に、プローブについてお尋ねのようですが、記載にありますように、チャンネル数(この製品は4個)のパッシブプローブ(10:1)が付属しています。この項は、この製品シリーズに共通です。

パッシブプローブについては、データシートの13ページをご覧ください。

以上でご回答とさせていただきます。

他にご質問がございましたら、お知らせください。

よろしくお願いします。