Windows/MAC/Linux向けFTDI社のUSBトランシーバチップ用ドライバ

FT232R、FT245R、FT2232などのチップを使用したFTDIベースのUSB-TTL論理レベルトランシーバを搭載したハードウェアで、コンピュータのCOMポートを介した通信に問題がある場合は、FTDI社のドライバをインストールする必要があります。

最近では多くの場合、ドライバはプリインストールされており、比較的簡単にプラグアンドプレイで使用できますが、古いバージョンのWindowsを使用している場合は、OSにチップ用のドライバをインストールする必要がある可能性が高くなります。 そうでなければ、ドライバが破損している可能性もありますので、これらのドライバを再インストールすることをお勧めします。

これらのドライバとインストールガイドは、FTDI社のウェブサイトのこちらをクリックしてご覧いただけます。

Virtual Com Port用のドライバはこちらをご覧ください

ドライバのインストールとFTDIデバイス設定の変更に関するアプリケーションノートは、こちらのドキュメントAN_107に掲載されています




オリジナル・ソース(英語)